Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Blutdruckmessgerät

  Blutdruckmessgerät  (710 Angebote unter 27.571.838 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blutdruckmessgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   48   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blutdruckmessgerät
^

Geräte zur indirekten Messung des Blutdrucks

Blutdruckmessgeräte werden zur indirekten Messung des arteriellen Blutdrucks des Menschen benutzt. Diese Messung spielt eine wichtige Rolle im medizinischen Alltag und ist mit den entsprechenden Geräten leicht durchführbar. Im Unterschied zur direkten Messung des Blutdrucks mittels invasiver Verfahren besteht bei der indirekten Messung kein Risiko von Blutungen, Infektionen und Nervenverletzungen. Allerdings ist die indirekte Messung nicht so genau wie die direkte Messung, die Ergebnisse beider Verfahren weichen leicht voneinander ab.

Der Blutdruck ist der durch die Pulswelle des Blutes innerhalb der Blutgefäße wirkende Druck. Er wechselt bei jedem Herzschlag zwischen einem oberen (systolischen) Wert, wenn das Herz das Blut in die Adern drückt, und einem unteren (diastolischen) Wert, wenn sich das Herz wieder mit Blut füllt. Mit Hilfe eines Blutdruckmessgeräts können Sie prinzipiell beide Werte ermitteln. Die Blutdruckwerte werden auch heute noch in der SI-fremden Einheit 'mmHg' (Millimeter Quecksilber) ermittelt.

Das klassische analoge Verfahren

Die am Oberarm des Patienten durchgeführte manuelle Blutdruckmessung ist die herkömmliche, mechanische Messmethode. Dazu benötigt wird eine Druckmanschette, die über ein oder zwei Schläuche mit einem Druckmesser sowie einem Gummiball zum Aufpumpen der Manschette verbunden ist. Mit Hilfe eines Stethoskops werden die Strömungsgeräusche beim Ablassen des Luftdrucks aus der Manschette abgehört, anhand derer der systolische und diastolische Blutdruckwert ermittelt werden.

Digitale Blutdruckmessgeräte

Moderne, digitale Geräte arbeiten automatisch und führen alle Schritte zur Blutdruckmessung selbstständig durch. Es muss zuvor nur noch die Manschette am Oberarm des Patienten befestigt werden. Das Aufpumpen und den eigentlichen Messvorgang übernimmt dann das Gerät selbst. Auf einer digitalen Anzeige können nach dem Abschluss des Messvorgangs die beiden Blutdruckwerte abgelesen werden. Die meisten automatischen, digitalen Geräte zeigen zudem den ermittelten Puls (Herzfrequenz, Schläge pro Minute) an.

Inzwischen ist eine 2-in-1-Schlauch-Technik auf den Markt gekommen, bei der der zweite Schlauch in den äußeren integriert ist. Damit werden die Vorteile der 2-Schlauch-Technik in einem Schlauch vereint.

Handgelenk-Blutdruckmessgeräte

Diese Geräte dienen zur Verwendung durch den Patienten im häuslichen Umfeld. Messgerät und Manschette bilden hier eine Einheit. Handgelenk-Blutdruckmessgeräte sind besonders einfach zu bedienen und besitzen einen internen Speicher zur Archivierung von Messreihen über mehrere Tage und Wochen. Die Messgeräte gelten aber als ungenau, weil die Lage der Hand während der Messung die Korrektheit des Messwerts negativ beeinflussen kann.

Langzeitblutdruckmessgerät misst individuelles Blutdruckverhalten

Bei gewissen Krankheiten ist es manchmal notwendig, Patienten mit einem Langzeitblutdruckmessgerät auszustatten, wenn beispielsweise zu Blutdruckschwankungen kommt. Meist trägt der Patient das Gerät dann für 24 Stunden am Körper. Das Gerät ist akkubetrieben, klein und handlich. Anschließend erfolgt die Auswertung der gespeicherten Daten mit Hilfe eines Computers.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.