Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wandaschenbecher

  Wandaschenbecher  (514 Angebote unter 27.676.355 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wandaschenbecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wandaschenbecher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wandaschenbecher
^

Ein pfiffiges Accessoire

Rauchen ist in öffentlichen Gebäuden und in geschlossenen Räumen wie Gaststätten, die von der Allgemeinheit genutzt werden, verboten. Das Nichtraucherschutzgesetz greift mittlerweile in allen Bundesländern. Raucher müssen in extra vorgesehene Räumlichkeiten oder ins Freie ausweichen.

Ordnung und Sauberkeit

Standascher sorgen dafür, dass weder Zigarettenstummel noch Asche herumliegen. Schaffen Sie die Vorraussetzung für ein sauberes Firmengelände, saubere Eingangsbereiche, ordentliche Parks und Einkaufspassagen sowie gepflegte Parkplätze, indem Sie Standascher aufstellen. Selbst der Platz am Pool oder Strand wirkt gepflegt und sauber und lädt zum Verweilen ein.

Vielfalt im Sortiment

Das Sortiment an Standaschern ist groß. Beachten Sie bei der Auswahl des Standaschers das Material. Der zukünftige Standort Ihres Aschers stellt gewisse Ansprüche an das Material, beispielsweise rostfrei und wetterbeständig. Design, Form und Farbe stellen ein zusätzliches Auswahlkriterium dar.

Außenbereich

Material und Gewicht spielen eine wichtige Rolle. Ist der Standascher zu leicht, kann er bei einer Windböe leicht umkippen. Bei der Konstruktion sollte, soweit der Ascher nicht verankert werden soll, auf eine große Standfläche Wert gelegt werden. Metalle bilden einen robusten Korpus. Farblich beschichtete Materialien bringen einen zusätzlichen Witterungsschutz und schützen auch vor Korrosion. Der Auffangbehälter für Zigarettenstummel sollte im Inneren des Aschers positioniert sein, um Verwehungen vorzubeugen und den gewünschten Effekt der Ordnung und Sauberkeit zu erhalten. Ein Schutzdach verhindert das Eindringen von Wasser und ermöglicht eine einfache Entleerung.

Innenbereich

Im Innenbereich kann auch auf Kunststoff zurückgegriffen werden, wodurch der Ascher leichter wird. Leichtes Umstellen für Reinigungsarbeiten ist ein wichtiges Kriterium. Jedoch spielt Design meist eine größere Rolle als das Gewicht. Empfindliche Materialien wie Messing können verwendet werden, da die Standascher nicht der Witterung ausgesetzt sind.

Kombiascher

Kombinationen aus Mülleimer und Standascher werden häufig in Parks, auf Parkplätzen und in Einkaufspassagen eingesetzt. Achten Sie unbedingt auf getrennte Auffangbehälter, damit es nicht zu Schwelbränden kommt. Müll und Zigarettenstummel finden den richtigen Platz ohne Umwege. Die Auffangbehälter sollten groß genug sein, um genügend Müll und Zigarettenabfälle aufzunehmen.

Einzelascher

Im Innenbereich oder Innenhöfen von Hotels sowie im Poolbereich wird dieser Ascher gern eingesetzt. Auch Eingangsbereiche bieten einen guten Platz für Einzelascher. Sie animieren bei weitsichtiger Aufstellung, den Zigarettenstummel am richtigen Platz zu deponieren. Beim Einsatz in Bistros und an der Poolbar bleiben Tische, auf denen Getränke und Speisen serviert werden, sauber.

Freistehend oder verankert

Ein fest verankerter Ascher kann entweder an einem Pfosten, an Wänden oder am Boden befestigt werden. Er kippt nicht und ist gegen Diebstahl gesichert.

Ein freistehender Standascher birgt immer ein bestimmtes Kipprisiko, welches durch eine große Standfläche und ein entsprechendes Eigengewicht gemindert wird. Freistehende Ascher besitzen den Vorteil, dass sie bei Bedarf problemlos umgestellt werden können. Sie sind individuell einsetzbar.

Sieb oder Eimereinsatz

Wählen Sie einen Standascher ohne Eimereinsatz, sollte ein Sieb integriert sein. Häufig wird als Löschmittel Sand in den Aufhangbehälter getan, um die Qualmbildung zu vermindern und den Zigarettenrest einfach und schnell auszudrücken zu können. Mit einem Sieb heben Sie später die Stummel einfach ab, die Entsorgung wird erleichtert und das eingesetzte Löschmaterial bleibt erhalten.

Ein Eimereinsatz hat ein weitaus höheres Auffangvolumen. Die Zigarettenstummel fallen durch eine rohrartige Konstruktion in einen Sammelbehälter. Der Eimer kann mühelos entnommen und ausgelehrt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Behälter eindringen kann, sonst wird die Entleerung des Aschers zur Qual. Die Ausleerklappe sollte abschließbar sein, um groben Unfug von zu unterbinden.

Brandschutz

Achten Sie auf feuerfestes Material oder zumindest feuerfeste Einsätze. Quarzsand erhöht die Sicherheit. Dieser Sand erstickt die Glut von Zigarettenstummeln. Kippen landen nicht mehr zwischen trockenen Pflanzen und Laub, sondern gezielt im Standascher.

Design

Farbe, Form und Material sind Geschmacksache. Ausgefallen oder dezent - Sie haben die Wahl. Ob rund, halbrund oder eckig, farbig oder in gebürsteter Metalloptik, kaum ein Wunsch bleibt offen. Integrieren Sie den Standascher in seine Umgebung.

Zusatzmerkmale und Tipps

Arbeiten Sie mit Piktogrammen, um dem Raucher zu zeigen, wo seine Zigarettenreste hin sollen. Symbole haben eine auffordernde Wirkung und sind für uns Signalgeber.

Nutzen Sie den Standascher auch zu Werbezwecken. Mit einer entsprechenden Werbefolie beklebt, hinterlassen Sie gezielt Eindruck. Sie erwecken Aufmerksamkeit. Falls Sie die Werbefläche nicht selbst nutzen möchten, vermieten Sie die Werbefläche und schaffen Sie sich eine zusätzliche Einnahmequelle.

Speziell für den Poolbereich gibt es bereits Standascher mit integrierten Ablagen. So können Gäste, während sie ihre Zigarette genießen, den Drink abstellen. Auch für den Bistrobereich gibt es Standascher, die eine Umrandung ähnlich einem Bistrotisch bieten.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Ascher, Wandascher und Abfallascher aus unserer Kategorie Wertstoffsammler.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.