Verschlusstechnik: Kleben, Schweißen, Schrumpfen, Heften
Zur Kategorie Verschlusstechnik zählen so unterschiedliche Vorrichtungen wie Beutelverschlussgeräte, Schrumpfmaschinen oder Kartonverschlusshefter. Die Auswahl der passenden Verschlusstechnik hängt vor allem davon ab, welche Gegenstände unter welchen Voraussetzungen verpackt werden sollen und welchen Zweck die Verpackung letztendlich erfüllen soll.
Verschlusstechnik: Folien und Beutel
Beutelverschlussgeräte sind beispielsweise das Mittel der Wahl, wenn kleine Massenartikel in großer Zahl in Poly-Flachbeutel verpackt werden sollen: Sie ermöglichen das leichte und schnelle Verschließen der Kunststoffbeutel mit Hilfe von Klebeband oder Clips. Einzelne Modelle verfügen darüber hinaus über einen Beutelschneider, um das Trennen der einzelnen Verpackungselemente als zusätzlichen Arbeitsschritt direkt in die Verschlusstechnik zu integrieren. Einem ähnlichen Einsatzbereich wie die Beutelverschlussgeräte sind in der Verschlusstechnik die
Folienschweißzangen zugeordnet. Sie arbeiten allerdings nicht mit Klebeband oder Clips, sondern produzieren mit Hilfe von Hitze eine stabile Schweißnaht. Geeignet sind Folienschweißzangen, je nach Modell, für Kunststoff- sowie Aluminiumfolien. Zudem bestehen bei den mobil einsetzbaren Geräten Unterschiede in der Länge der Schweißnaht, hinsichtlich der Foliendicke, die sie bewältigen können, sowie in Bezug auf die Technik, durch die der Schweißimpuls ausgelöst wird.
Wenn die Anforderungen über das reine Verschließen der
Folien hinausgehen, also die Verpackung beispielsweise steril sein oder im Inneren der Folie ein Vakuum entstehen soll, so liefert die Verschlusstechnik auch die passende Lösung – in Form spezieller Schweißgeräte: Branchenspezifische Maschinen existieren beispielsweise für die Medizin, wenn sterilisierte Untersuchungs- und Behandlungsgeräte bis zum nächsten Gebrauch keimfrei verpackt werden müssen. Andere Schweißgeräte verfügen über eine integrierte Vakuumpumpe und können mit Hilfe eines Schneidsystems unterschiedliche Beutelgrößen herstellen oder regulieren die Schweiß- und Kühlzeiten mittels digitaler Zeitsteuerung.
Schrumpfen bei Einzelteilen, Stretchen bei Paletten
Eine etwas andere Form der Verschlusstechnik nutzen
Haubenschrumpfgeräte. Durch eine spezielle
Schrumpffolie sorgen sie dafür, dass die Verpackung eng am zu verschließenden Gegenstand anliegt, ohne dabei ein Vakuum zu erzeugen. Das Schließen der Folie erfolgt über einen Heizdraht, der an der Nahtstelle angesetzt wird. Anschließend lässt ein Ventilator Heißluft in der Maschine zirkulieren. Die Folie schrumpft und legt sich dicht an ihren Inhalt an. Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Eine ähnliche Verschlusstechnik wie das Haubenschrumpfgerät wenden beispielsweise auch
Schrumpfpistolen oder Induktionsschrumpfgeräte an. Als Verschlusstechnik geeignet ist das Schrumpfen besonders zum Verpacken einzelner Produkte, von der CD über Bücher bis hin zu Brot. Sollen dagegen ganze Palettenladungen für den Transport stabilisiert werden, erfolgt dies häufig mit einer
Stretchfolie, die sich mit Hilfe manueller Stretchgeräte oder automatischer
Stretchmaschinen sachgerecht aufbringen lässt. Speziell für übergroße oder überschwere Paletten eignen sich Stretchroboter, die die zu packende Ware beim Wickeln der Folie umfahren.
Kartons falten und verschließen
Neben dem Verpacken von Gegenständen in Folien erleichtert die Verschlusstechnik auch das Packen von Kartons. Für das reine Verschließen bereits gefalteter Kisten eignen sich beispielsweise
Kartonverschlusshefter. Einstiegsmodelle für ein kleines Versandvolumen arbeiten häufig rein mechanisch: Mit Hilfe eines einfachen Handhebels werden Kartons aus Einfach-, Doppel-, Dreifach- und Schwerstwellpappe verschlossen. Fällt ein größeres Volumen an, erleichtert beispielsweise Druckluft die Arbeit: Geräte mit pneumatischer Unterstützung erfordern einen geringen Kraftaufwand und lassen sich in der Regel mit einer Hand bedienen. Für das Packen großer Mengen von Kartons empfiehlt sich die Anschaffung einer
Kartonverschließmaschine, die sich auf verschiedene Kartongrößen einstellen lässt. Einige Modelle übernehmen zusätzlich auch das Beilegen der Deckelklappen oder kombinieren das Verschließen durch Klebeband direkt mit dem anschließenden Umreifen der Kartons.