Mit Stanzwerkzeug trennbare Materialien bearbeiten
Stanzwerkzeug dient als
Schneidwerkzeug der trennenden Bearbeitung von Metall, Blech, Kunststoff, Schaumstoff, Plastik, Pappe, Papier, Leder, Vlies, Folien, Teppichboden, PVC, Kork, Textil, Holzfurnier und anderem in spanloser Fertigung. An einer Presse oder an einem Werkzeug ist eine schneidende Form angebracht, die durch Pressen oder einen Schlag ein Flachteil heraustrennt. Das Stanzteil nennt man den Stempel und das Gegenstück die Matrize. Die Matrize ist häufig eine ebene Unterlage oder im Falle eines Lochers eine Öffnung. Beispiele für die Fertigung sind Bierdeckel oder Puzzle-Teile.
Vorteile, die sich durch die Verwendung von Stanzwerkzeug ergeben
Gestanzte Löcher sind schneller (und zudem gratfrei) hergestellt als gebohrte oder gefräste Löcher. Daher findet sich unter dem Stanzwerkzeug am häufigsten der Blechlocher und für den industriellen Gebrauch die
Hydraulikstanze. Aber auch Kerbnuten, damit sich Schalter nicht verdrehen, sind am schnellsten mit Kerbnutzangen gemacht. Werden viele Blechkonstruktionen angefertigt, sind Stanzwerkzeuge für Ausklinkungen oder als Prägeelemente ebenfalls von Vorteil. Spezielles Ring-Stanzwerkzeug steht zum Anstanzen von Ringen zur Verfügung. Auf alle Fälle bietet Stanzwerkzeug flexible Fertigungsmöglichkeiten und spart Dank unterschiedlicher Werkzeugeinsätze auch Werkzeugkosten.
Kiss-Cutting
Wenn Papier auf einem Bogen zu abziehbaren Aufklebern werden sollen, darf nur das Papier und nicht das Trägermaterial ausgestanzt werden. Hier wird der Begriff des Kiss-Cutting verwendet und das Ziel dadurch erreicht, dass der Messerandruck variabel eingestellt werden kann. Der passende deutsche Begriff ist „anstanzen“. Mit dem gleichen Werkzeug ist das Perforieren, Rillen (Falzkanten vorbereiten) oder Prägen von Werkstoffen ebenfalls möglich, so dass Kartonflächen zu faltbaren Teilen verarbeitet werden können.
Ersatzteile für das Stanzwerkzeug
Für die Blechlocher ist hier der
Lochstempel zu haben bzw. die entsprechende Matrize. Es gibt auch beidseitig verwendbare Matrizen. Flache Stanzeinsätze für diverse Lochdurchmesser werden mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze genutzt. Hier muss meist der Zugbolzen gesondert dazu bestellt werden. Der Zugbolzen bewirkt das Zurückziehen des Stempels beim Stanzen.
Das Material
Der Stempel kann aus HSS-Stahl oder aus dem in der Anschaffung teuren Keramik bestehen. Wenn keine Gefahr für Brüche vorliegt, halten die Keramikschneiden viel länger.