Spielkartenhalter – für ein gelenkschonendes Spiel
Kartenspiele sind seit einer sehr langen Zeit ein beliebter Zeitvertreib. Neben den Spielen der Amateure finden in professionellen Kreisen regelmäßig Turniere statt. Derzeitig ist vor allem das
Pokerspiel in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Ganz gleich, welchem Kartenspiel man nachgeht, ein Spielkartenhalter kann eine nützliche Unterstützung sein.
Für wen eignet sich ein Spielkartenhalter?
Ein Spielkartenhalter ist für Menschen geeignet, die ihre Hände bzw. die Handgelenke beim Kartenspielen schonen wollen. Der Halter ermöglicht das Halten, Abstellen und Auffächern der Handkarten. Er eignet sich vor allem für Kartenspiele, bei denen man viele Handkarten halten muss. Außerdem ist er eine hilfreiche Unterstützung für Menschen, die eine verminderte Hand- bzw. Handgelenksfunktion haben.
Ein Kartenhalter kann auch zweckentfremdet eingesetzt werden. So kann er beispielsweise dazu dienen, Einkaufslisten, Rezepte oder Notizen festzuhalten. Somit eignet er sich auch prima für den Haushalt.
Qualitätsmerkmale
Bei einem Spielkartenhalter ist es wichtig, dass dieser die Karten übersichtlich halten kann. Sie dürfen nicht verrutschen oder runterfallen. Das Auffächern der Karten sollte gleichmäßig erfolgen. Darüber hinaus sollte der Kartenhalter rutschfest sein. Die Rutschfestigkeit muss vor allem dann gewährleistet sein, wenn der Kartenhalter auf dem Tisch abgestellt werden soll. Einige Modelle verfügen über Anti-Rutsch-Füße.