Spiegel - Reflektion clever genutzt
Spiegel werden in vielen Bereichen eingesetzt. Einerseits erlauben Sie es uns, durch bestimmte Winkel Einsicht in Bereiche zu nehmen, die wir ohne sie nicht sehen könnten. Andererseits bieten sie uns die Möglichkeit, unser eigenes Spiegelbild zu betrachten. Ein Spiegel besteht aus einer absolut glatten Oberfläche, das Licht wird zurückgeworfen und durch diese glatte Flächenbeschaffenheit nicht verzogen. Dadurch entsteht ein Abbild, das zu unserem Auge zurückgeworfen wird und erfasst werden kann. Das Licht wird an der Fläche des Spiegels reflektiert. Häufig werden rückseitig beschichtete Glasflächen oder klarsichtige Kunststoffe mit Rückbeschichtung als Spiegel eingesetzt. Sobald die Oberfläche nicht mehr glatt genug ist, kommt es zur Streuung des zurückgeworfenen Lichtes und das Abbild wird undeutlich und verschwimmt.
Welche Formen des Spiegels gibt es?
Spieglein, Spieglein, an der Wand
Der Spiegel wird zur Betrachtung der eigenen Person eingesetzt.
Flachspiegel sind in Hotelzimmern, beim Friseur oder im Kaufhaus unverzichtbar. Spiegelsegmente und Facettenspiegel kommen auch bei der Gestaltung von Räumlichkeiten zum Einsatz. Design und Wirkung von Wänden und Decken oder die Bestückung der Bar werden mit Spiegeln perfekt in Szene gesetzt.
Spiegel für die Sicherheit
Im Verkehr und im Lagerbereich werden Spiegel zur Überwachung und zum Einsatz an gefährlichen, schwer einzusehenden Stellen eingesetzt. Dabei kommen
Kugelspiegel, mit denen man weite Bereiche überblicken und in vier unterschiedliche Richtungen sehen kann, an Decken montiert, zum Einsatz. Halbkugeln mit einer Sicht in drei Richtungen und
Verkehrsspiegel mit einfacher Sicht an Wänden ermöglichen die Einsichtnahme schwer zugänglicher oder unübersichtlicher Stellen und beugen so Unfällen vor.
Medizinische Einblicke
Spiegel werden in kleinere Varianten auch zur Untersuchung verwendet. Mit
Stirnspiegeln kann beispielsweise ein auftreffender Lichtkegel auf einen bestimmten Punkt gerichtet und dadurch die nötige Helligkeit zur genauen Untersuchung hervorgebracht werden. Die Instrumente sind je nach Einsatzbereich ohne oder mit zusätzlicher Beleuchtung erhältlich. Die gebogenen Spiegelhalter und der Winkel, in dem der Spiegel angebracht ist, machen ein um die Ecke schauen möglich, um eine ausreichende Diagnose erstellen zu können. Einige Instrumente bestehen auch aus ganzen Spiegelsystemen, in denen die Reflektionsbilder immer wieder umgelenkt werden, bis sie schließlich am Auge des Betrachters ankommen.
Achtung Wartungsarbeiten
Nicht nur im medizinischen Bereich werden Spiegelsysteme verwendet, um unzugängliche Stellen genau unter die Lupe nehmen zu können. Auch bei Maschinen und Anlagen muss hin und wieder Einblick in Bereiche genommen werden, die mit einem einfachen Blick nicht zu erfassen sind. Um umständliche und zeitaufwendige Demontagen zu vermeiden, werden zur Sichtprüfung bei der Wartung und beim Durchführen von Reparaturen an schwer einsehbaren Stellen häufig
Inspektionsspiegel genutzt.
Spiegelmodelle - konvex, konkav und plan
Die Eigenschaften des Bildes eines Spiegels ergeben sich mit der Krümmung der Spiegelfläche.
Plane Spiegel sind eben und haben besitzen keine Wölbung. Dadurch werden die Bilder eins zu eins zurückgeworfen und das erhaltene Bild stimmt genau mit dem auftreffenden überein.
- Konvexe Spiegel verfügen über eine nach außen gerichtete Krümmung. Man bezeichnet sie daher auch als gewölbte Spiegel. Durch diese Wölbung können größere Flächen abgebildet werden, als die eigentliche Spiegelfläche fasst. Verkehrsspiegel und Fahrzeugaußenspiegel machen sich dies zunutze. Der Blickwinkel wird durch Konvexspiegel vergrößert.
- Konkave Spiegel sind nach innen gewölbt und werden auch als Hohlspiegel bezeichnet. Bei einer solchen Spiegelform werden Teilbereiche vergrößert. Deshalb werden solche Konkavspiegel häufig bei Untersuchungsspiegeln eingesetzt.