Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Präsentkörbe

  Präsentkörbe  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Präsentkörbe“
Überbegriffe
Italienische Spezialitäten
Ob Balsamico, Oliven oder Pasta, die Präsentkörbe bieten die schönste Seite Italiens und des mediterranen Flairs.
Schokoladen-Spezialitäten
Für alle Liebhaber der Confiseriekunst bleibt bei dieser Auswahl kein Wunsch offen.
Fisch und Meeresfrüchte
Ausgesuchte Fischspezialitäten und Meeresfrüchte in einer attraktiven Geschenkverpackung.
Spirituosen-Geschenke
Edle Tropfen werden in einem edlen Ambiente wirksam in Szene gesetzt.
Kaffee und Tee
Ob Kaffee oder Tee, in dieser ansprechenden Form wird dieses Heißgetränk zum Genuss.
Weihnachts-Spezialitäten
Gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit lassen sich Geschenkideen ideal umsetzen.
Weitere Informationen zum Thema Präsentkörbe
^

Präsentkörbe - Kompositionen für Genießer

Präsentkörbe sind ideal, um mit erlesenen Produkten eine Freude zu machen. Perfekt aufeinander abgestimmte Inhalte in Verbindung mit ansprechender Verpackung bieten Ihnen die Möglichkeit, bei Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern zu jedem erdenklichen Anlass zu punkten. Egal, ob persönliches oder geschäftliches Jubiläum oder wichtiges Ereignis - kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Mit einem Präsentkorb sind Sie nicht nur bei der Geschenkübergabe im Gespräch, sondern auch noch beim genussvollen Schlemmen.

Perfekt abgestimmt

Präsentkörbe enthalten erlesene Delikatessen, die in den meisten Fällen nicht einfach bunt gemischt, sondern exzellent aufeinander abgestimmt und zusammengestellt wurden. So findet zusammen, was zusammen gehört, und verbindet sich zu einer einzigartigen Komposition für die Sinne. In einem Präsentkorb finden aber keinesfalls nur Speisen und Getränke Platz, verschiedene Accessoires können mit in das Gesamtensemble eingebunden werden. Hinzu kommt eine ansprechende Verpackung, die zum Inhalt oder zum Thema des Präsentkorbs passt. Präsentkörbe können gezielt thematisch oder nach den Vorlieben des Empfängers des Geschenkes gewählt werden. Laden Sie zu einer Genussreise nach Italien oder Frankreich oder ein.

Von rustikal bis de luxe

Der Präsentkorb für den Herrn

Schinken wird oft in Verbindung mit anderen rustikalen Wurstsorten oder hochprozentigem Alkohol in einem Präsentkorb zusammengefasst. Einer deftigen Brotzeit mit Bauernbrot und edlem Schinken steht bei einem solchen Geschenkkorb nichts mehr im Weg.
Käse von mild bis scharf in den unterschiedlichsten Variationen findet in einem Präsentkorb Platz, der mit dem edlen Milchprodukt ausgestattet ist. Zum Käse gehört bekanntlich Wein. Damit die samtige Verbindung von Wein und Käse ideal zueinander passt, werden die Sorten zielgerichtet aufeinander abgestimmt, so dass der Geschmack perfekt harmoniert. Käsemesser und Käsebrett sind zusätzliche beliebte Beigabe.
Erlesene Alkoholika wie Cognac oder Whiskey sind hervorragend geeignet, um symbolisch auf eine lange Geschäftsbeziehung oder eine erfolgreiche Zusammenarbeit anzustoßen. Mit einem solchen Mitbringsel liegen Sie fast immer richtig.

Der Präsentkorb für die Dame

Tee ist eine Weltanschauung und der Genuss des Aufgussgetränks wird zelebriert. Tees können beruhigen oder anregend wirken und harmonisieren Körper, Geist und Seele. Wer einen Präsentkorb mit verschiedenen Teesorten verschenkt, geht kaum Gefahr, falsch zu liegen, da Tee das zweithäufigste Getränk der Welt ist. Kombinationen mit erlesenem Teegeschirr und Kandiszucker sorgen für thematisch passende Nuancen im Präsentkorb.
Sekt als fein perlendes und prickelndes Erlebnis, das zu besonderen Anlässen zum Anstoßen getrunken wird, vermittelt etwas besonders Hoheitsvolles. Knallende Korken werden mit freudigen und feierlichen Erlebnissen verbunden. Besondere Anlässe werden mit diesem erlesenen Getränk begossen. Präsentkörbe mit Sekt haben den entsprechenden Symbolcharakter.

Reisen Sie um die Welt

Olivenöle und Balsamico verbunden mit feinstem Pesto und Teigwaren, die zur Italienreise und mediterranen Träumen einladen, oder Champagner, der seinen feinen Geschmack mit mild geräuchertem und zartem Lachs in Einklang bringt, sind nur einige Beispiele. Kombinationen aus Dekoration, Accessoires, Musik mit delikaten Genüssen sprechen alle Sinne an.

Der Klassiker mit Wein

Wer keine Experimente mit dem Präsentkorb eingehen will, kann auch den Klassiker wählen.  Wein in seinen verschiedensten Variationen ist ein gern genutzter Inhalt, der als Solist oder in Kombination mit anderen Delikatessen den Präsentkorb aufwertet. Gereifter Wein als Sinnbild für eine gereifte und festverankterte Geschäftsbeziehung ist nicht nur ein edles, sondern auch ein gelungenes Geschenk.

Schön verpackt

Damit der Präsentkorb zu dem wird, was er ist, sind die Produkte ansprechend verpackt, ob edel dekorierte Kisten oder Körbe. Zum Inhalt passende Ausstattung und Optik machen den Präsentkorb perfekt.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.