Plattenspieler Reinigungs-Sets sorgen für stets saubere Tonträger
Vinyl-Schallplatten und auch die Tonabnehmer des
Plattenspielers können aufgrund elektrostatischer Aufladung und Staub in der Umgebungsluft leicht verschmutzen, was sich anschließend durch störende Knack- und Knistergeräusche während der Audio-Wiedergabe bemerkbar macht. Plattenspieler Reinigungs-Sets wirken dem entgegen, indem sie vorhandene Verschmutzungen lösen und entfernen. Gleichzeitig vermindern antistatisch wirkende Substanzen die Neuverschmutzung. Die Reinigungs-Sets sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Trockenreinigungssets
Bei Trockenreinigungssets führen Sie eine
Plattenbürste kreisförmig über die Schallplatte. Die sehr feinen Bürstenhaare entfernen dabei Staubkörner und Schmutz aus der Rille des Tonträgers, ohne ihn dabei statisch aufzuladen. Danach entfernen Sie mit einem ebenfalls im Reinigungs-Set enthaltenen Tuch den Staub vom Tonträger. Das Tuch ist dabei durch eine ebenfalls antistatisch wirkende Flüssigkeit zu tränken, so dass die Neuverschmutzung der Schallplatte verringert wird. In aller Regel werden die Reinigungs-Sets zur Trockenreinigung mit Karbonfiberbürste,
Reinigungstuch und Fluid geliefert. Das Reinigungsfluid enthält keine giftigen Stoffe, die bei Berührung mit der menschlichen Haut Reizungen oder gar Verätzungen verursachen können. Ersatz-Fluid ist im Fachhandel erhältlich.
Nassreinigungssets
Bei Nassreinigungssets läuft ein speziell präparierter Reinigungsarm in der Schallplattenrille mit und entfernt aus dieser Staub und Schmutz. Der Reinigungsarm ist dabei an der Spitze mit einem speziellen Reinigungsfluid getränkt, das auf Ethanol basiert und daher nicht nur Schmutz und Staub leicht ablöst, sondern auch leicht flüchtig ist und daher rückstandslos verdunstet. Der Reinigungsträger wird mithilfe eines speziellen Montagefußes auf dem Plattenspielergehäuse fest montiert, so dass er vor dem Tonarm mitlaufen kann beim Abspielen einer Schallplatte. Er ist jederzeit ohne Werkzeug abnehmbar, so dass die regelmäßige Befeuchtung des Reinigungsarms durch neues Fluid gewährleistet ist. Zugleich ermöglicht das Fluid eine deutliche Verringerung der antistatischen Aufladung des Tonträgers, so dass die Schallplatte nicht nur beim Abspielen deutlich weniger Knack- und Knistergeräusche verursacht, sondern zudem auch nicht sofort neu verschmutzt. Außerdem wird die
Plattenspielernadel bei regelmäßiger Reinigung der Schallplatte weniger beansprucht, so dass sie seltener ausgetauscht werden muss. Auch bei der Nassreinigun g von Schallplatten fallen weder gesundheitsschädliche Stoffe an noch umweltgefährdende Substanzen, so dass spezielle Sicherheitsvorkehrungen unnötig sind. Plattenspieler Reinigungs-Sets ermöglichen daher nicht nur einen jahrelangen Musikgenuss ohne störende Nebengeräusche, sondern erhöhen auch zusätzlich die Lebensdauer der Komponenten, die beim Plattenspieler Verschleiß unterworfen sind. Sie sollten daher regelmäßig genutzt werden.