Parkettsiegellack - schützt Parkettböden lange und zuverlässig
Eine fachmännische Parkettversiegelung ist unerlässlich, damit Parkett- und andere Holzböden lange schön und glänzend bleiben. Mit einer professionellen Versiegelung sind Holzböden einfach zu reinigen und unempfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung. Parkettböden können entweder geölt bzw. gewachst oder lackiert werden. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile, die im folgenden Text erläutert werden. Die Versiegelung von Parkettböden ist auch mit den geeigneten Mitteln nicht einfach. Wer nicht über die nötige handwerkliche Erfahrung verfügt, sollte das Versiegeln lieber einem Fachmann überlassen. Unregelmäßigkeiten beim Schleifen und Lackieren bleiben später sichtbar und lassen sich nur schwer ausbessern.
Edelwachs für Parkett und andere Holzoberflächen
Das so genannte Edel- oder der Parkettwachs sind natürliche
Holzschutzmittel auf der Basis pflanzlicher Hartwachse. Es ist lösungsmittelfrei und für den Innenbereich sehr gut geeignet. Mit
Wachs behandelte Holzflächen sind nach dem Trocknen wasserabweisend, aber offenporig. Das Edelwachs verleiht allen Holzoberflächen eine seidenmatte Oberfläche und bringt die natürliche Maserung des Naturmaterials Holz sehr schön zur Geltung.
Parkettwachs gibt es farblos oder in vielen verschiedenen Farbtönen, die den behandelten Holzflächen eine dezente Färbung verleihen, jedoch nicht deckend sind. Die Holzmaserung bleibt auch bei den farbigen Produkten sichtbar.
Das Holzschutzmittel aus Naturwachs kann nicht nur für Parkett, sondern ebenso für Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen sowie andere Holzoberflächen verwendet werden. Anwendungshinweise können Sie den Herstellerangaben entnehmen.
Parkettsiegellack - die Alternative zu Öl und Wachs
Parkettsiegellack ist ein Holzschutzlack auf PU-Acrylatbasis, der speziell für die Versiegelung von Parkettböden und anderen Holzfußböden entwickelt wurde. Mit diesem Produkt behandelte Holzoberflächen sind wasserabweisend und unempfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung und lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln. Trotz der sehr guten Schutzwirkung bleibt die natürliche Maserung des Holzes auch nach mehrschichtigen Aufträgen gut sichtbar. Der Parkettsiegellack ist farblos und in unterschiedlichen Glanzgraden erhältlich.
Nicht nur Fußböden lassen sich mit dem
Lack behandeln, sondern auch andere Holzoberflächen z. B. von Möbeln, Treppen und Geländern oder im Innenausbau. Für feuchte Räume wie das Badezimmer sollte er jedoch nicht verwendet werden. Wichtige Hinweise für die Verarbeitung von Parkettsiegellack können den Herstellerangaben entnommen werden.
Wachsen oder Lackieren - was ist besser?
Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Beide Methoden haben gewisse Vor- und Nachteile. Die Optik und Haptik gewachster Parkettböden wird häufig als angenehmer und natürlicher beschrieben. Der Nachteil eines gewachsten Holzfußboden ist jedoch der vergleichsweise hohe Pflegeaufwand. Für die Reinigung muss ein geeignetes Produkt verwendet werden. Zudem sollte ein geöltes oder gewachstes Parkett ein bis zwei Mal im Jahr nachbehandelt werden. Gewachste Holzböden können sich je nach Holzart und Beanspruchung mit der Zeit verändern, manche mögen gerade diese rustikalere Optik, andere bevorzugen makellose, glänzende Parkettböden. In diesem Fall ist der Parkettsiegellack vorzuziehen.
Lackiertes Parkett ist pflegeleichter und bleibt viele Jahre glänzend. Die Empfindlichkeit von Parkettböden hängt jedoch grundsätzlich stärker von der verwendeten Holzart als von dem Versiegelungsmittel ab.