Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Parallelschraubstock

  Parallelschraubstock  (511 Angebote unter 28.212.117 Artikeln)Zum Expertenwissen

Parallelschraubstock von Brockhaus Heuer
Backenbreite
Spannweite
ab € 135,24*
 Stück 
Parallelschraubstock von Promat
Backenbreite
Spannweite
ab € 92,60*
 Stück 
Höhenverstellgerät von Brockhaus Heuer
Backenbreite
ab € 135,05*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parallelschraubstock“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parallelschraubstock
^

Parallel-Schraubstock - Der Bewährte mit langer Tradition

Der Parallel-Schraubstock ist in seiner heutigen Form bereits seit der industriellen Revolution bekannt. Denn so einfach seine Struktur ist, so praktisch ist auch die Verwendung. Werkstücke können durch Kurbeln temporär befestigt werden, was die manuelle Bearbeitung stark erleichtert.

Funktionalität und Sicherheit

Schraubstöcke sind sicherer als das Festhalten und Bearbeiten des Werkstückes mit einer Hand. So eignet sich das Hilfsmittel für alle Materialien, die dem erzeugten Druck standhalten. Hierzu zählt vor allem Metall, aber auch im holzverarbeitendem Handwerk ist der Schraubstock zu finden.

Der Parallel-Schraubstock ist ausschließlich für die manuelle Bearbeitung konstruiert. Er kann nicht in der Maschinenbestückung verwendet werden. Der Schraubstock benötigt immer eine stabile Werkbank, an der er befestigt werden kann. Die Befestigung ist entweder mittels Klemmen oder Schrauben möglich. Soll der Schraubstock stationär verwendet werden, empfiehlt sich die feste, dauerhafte Variante des Anschraubens. Der geklemmte Parallel-Schraubstock kann mit geringem Aufwand montiert, demontiert und transportiert werden. Damit mit ihm am besten gearbeitet werden kann, empfiehlt es sich, ihn zusammen mit einem Höhenverstellgerät zu nutzen. So kann die Arbeitshöhe optimal an die Körpergröße angepasst werden.

Spannweite, Backenbreite und Gewicht

Eine optimale Wahl richtet sich nach den Werkstücken, die an dem Schraubstock bearbeitet werden, denn sie geben die Maße vor. Ebenso nimmt auch die geplante Werkstückbearbeitung einen wichtigen Einfluss. Diesen individuellen Anforderungen kann nur ein angepasster Parallel-Schraubstock gerecht werden. Seine wichtigsten Merkmale sind
  • die Spannweite, die stets größer sein sollte als die maximale Werkstückdicke,
  • die Backenbreite, die der Werkstückform gerecht werden sollte und
  • das Gewicht, das Einfluss auf das maximale Werkstückgewicht nimmt.
Vor der Verwendung des Schraubstockes wird dieser an der Werkbank befestigt. Das Werkstück kann eingespannt werden, wenn der Abstand zwischen den Klemmbacken groß genug ist. Eine der Klemmbacken ist stationär, die zweite wird durch eine Kurbel bewegt. Dabei bleiben die Klemmbacken immer parallel zueinander. Durch das Kurbeln wird das Werkstück fest zwischen die Klemmbacken justiert. Durch Selbsthemmung kann das Werkstück für die Dauer der Bearbeitung festgehalten werden.

Der Parallel-Schraubstock ist insbesondere für Werkstücke geeignet, bei denen die Klemmbacken komplett aufliegen. Für runde Formen wie Rohre eignen sich der Rohrschraubstock oder Zentrier-Spannstock besser.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.