Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Oberlichtbeschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Oberlichtbeschläge
^

Der Oberlichtbeschlag für mehr Sicherheit und Komfort

Das Oberlicht ist ein Fenster, welches meist oberhalb eines ein- oder zweiflügligen Fensters oder einfach oberhalb der Oberkante von Türen eingebaut ist. Oberlichter gibt es in unbeweglichen Ausführungen und in der Variante, dass man das Fenster als Kippfenster horizontal wegen eines Fensterbandes an der oberen oder unteren Seite des Fensterrahmens kippen kann. Aufgrund des Regenschutzes hat sich das Fensterband an der unteren Seite fast komplett durchgesetzt. Um ein angenehmes Raumklima zu erreichen, wird die bewegliche Form der Oberlichter gegenüber der fixen Form sehr oft bevorzugt. Da die Fenster allerdings so hoch angebracht sind, benötigt man entweder einen elektrischen Öffnungsmechanismus oder eine Kurbelstange bzw. eine Knickkurbel zum Öffnen.

Manuelle Öffnungsmechanismen für Oberlichtbeschläge

Eine Kurbel endet in einem Gelenk, an dem der Prymstift als Bajonettmännchen hängt. Das Gegenstück ist der Kupplungstrichter als Bajonettweibchen für Spindelantriebe, die Schienen oder Rohre zwischen Fensterrahmen und Fenster auseinanderbewegen oder einfahren. Diese Teile kann man zu Reparaturzwecken einzeln kaufen. Eine Knickkurbel hat gegenüber der herkömmlichen Kurbel den Vorteil, dass man einen größeren Radius zum Drehen hat und daher schneller sein Ziel erreicht.

Elektrische Öffnungsmechanismen

Sie werden bei Oberlichtbeschlägen meist dort verwendet, wo das Fenster so schwer ist, dass es nur schlecht manuell bedient werden kann. Solche Fensterscheiben dürfen nicht aufschlagen und können daher extrem stabil über Kettenantriebe geöffnet und geschlossen werden. Die motorisierten Kettenantriebe werden elektronisch über einen Schalter gesteuert. Der Kettenhub kann jeweils gesondert festgelegt werden. Elektrische Antriebe für Oberlichtbeschläge gibt es als Einzel- oder Gruppensteuerung auch für mehrere Fensterschalter. Solch eine synchrone Fensterbedienung macht in Sport- oder Veranstaltungshallen Sinn.

Für die Sicherheit bei Oberlichtbeschlägen

Damit Einbrecher ein Oberlicht nicht einfach von außen aufdrücken können, gibt es auch Vorrichtungen mit Schloss und Schlüssel. Man bedenke allerdings, dass man das Oberlicht schlecht erreicht und daher wird das Schloss häufig nur vor den Ferien absperrt. Ergänzen Sie daher Fensterbeschläge im Allgemeinen durch entsprechende Alarmanlagen. Elektrische Fensteröffner lassen sich dagegen sehr häufig ohne Betätigung des Schalters nicht bewegen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.