Elektrische Fußwärmer für warme Füße, Gesundheit und Wohlbefinden
Füße sind eine empfindliche Körperzone und sollten entsprechend pfleglich behandelt werden. Kalte Füße können die Ursache für verschiedenste Erkrankungen sein: Grippe, Erkältungen, Schmerzen im Körper, Blasenprobleme und das allgemeine Wohlbefinden. Häufig leiden vor allem auch ältere Menschen unter einer schlechten Durchblutung, was sich oft in Form von kalten Füßen äußert.
Fußwärmer können helfen, die Füße dauerhaft warmzuhalten. Dabei hat man die Wahl aus
Wärmepantoffeln, Wärme-Einlegesohlen oder
Bettschuhen. Elektrische Fußwärmer wie ein Fuß-Wärmesack wärmen dagegen mittels einer integrierten elektrischen Heizung.
Die Vorteile elektrischer Fußwärmer
Ältere und pflegebedürftige Menschen können ihre Gesundheit oft nicht mehr durch ausreichende Bewegung fördern, wodurch zusätzliche Hilfsmittel benötigt werden. Eine für die Patienten und zu betreuenden Personen besonders angenehme Methode ist die Verwendung von elektrischen Fußwärmern. Die Patienten sitzen dabei bequem im Sessel und schlüpfen mit den Füßen in die kuschligen Fußwärmer. Innen sorgt ein Futter aus Lammfell oder Micro-Flauschfaser bereits vor der Inbetriebnahme für wohlige Wärme. Über die Schalter lassen sich nun verschiedene Temperaturen und Heizmodi individuell einstellen. Die Füße sollen erwärmt werden, aber nicht brennen. Ist es den Benutzern etwas zu heiß, dann können Sie mit einem Knopfdruck die Wärme schnell regulieren.
Wärme und Fußmassage in einem
Besonders effektiv sind elektrische Fußwärmer mit integrierter Massagefunktion. Hier wird gesunde Wärme mit der heilenden und entspannenden Wirkung der Massage kombiniert. In der Naturheilkunde wird davon ausgegangen, dass jedes Organ und jeder Körperbereich mit den Füßen zusammenhängt. Bei einer Fußmassage werden Blockaden gelöst und der gesunde Energiefluss im Körper wieder hergestellt. Diese komfortablen Geräte sind für Menschen jeder Altersgruppe geeignet und ebenfalls mit einem Knopfdruck auf die gewünschte Intensität und Massagedauer einstellen. Bei den meisten Fußwärmern ist entweder das Innenfutter oder der ganze Massagesack waschbar. Das ist besonders vorteilhaft, wenn die Geräte von mehreren Personen benützt werden. Die Warmhaltung des Körpers kann weiterhin durch die Nutzung spezieller
Wärmetherapie-Textilien wie Handgelenkwärmer, Rückenwärmer oder Schulterwärmer unterstützt werden.