Magazinschrauber - Zeit sparen und effizient arbeiten
Ein Magazinschrauber zeichnet sich durch die automatische Schraubenzufuhr über einen Magazingurt aus. Das manuelle Halten der Schraube entfällt. Der Magazinschrauber im Akku- oder Netzbetrieb spart deutlich Zeit und ist für alle wiederkehrenden Einsätze geeignet.
Der Magazinschrauber im Trockenbau
Der Magazinschrauber als Netz- und Akkuvariante ist ein professionelles Werkzeug für den regelmäßigen Einsatz auf Baustellen, im Innenausbau und der Montage. Im Vergleich zu anderen
handgeführten Maschinen und Schraubern, zeichnet sich der Magazinschrauber durch eine massive Zeitersparnis aus. Die benötigten Schrauben werden nicht per Hand auf der Oberfläche gehalten sondern hängen in einem Magazin. Aus diesem Magazin gleiten sie selbsttätig auf den Bit und werden ohne Zeitverzögerung eingeschraubt.
Der Magazinschrauber im Netzbetrieb
Der
Elektro-Magazinschrauber im Netzbetrieb ist direkt über ein Kabel mit der Stromzufuhr verbunden. Das gewährt die ständige Verfügbarkeit, da nicht auf den Ladestand eines Akkus geachtet werden muss. Dieser Magazinschrauber ist jedoch immer auf eine Stromquelle angewiesen. Das Stromkabel kann gegebenenfalls zur Stolperquelle werden.
Der Magazinschrauber mit Akku
Im Akkubetrieb benötigt der
Akku-Magazinschrauber keine weitere Stromzufuhr. Er kann unabhängig von einer Steckdose eingesetzt werden. Bei der Arbeit mit einem solchen Schrauber sollte der Akkustand immer beachtet werden um die Standzeiten möglichst gering zu halten.
Das nötige Zubehör
Jeder Magazinschrauber ist grundsätzlich auf zwei Zubehöre angewiesen: einen Bit, der die Schraube fasst und ein Magazin, das die Schrauben enthält. Der
Bit muss zu dem jeweiligen Schraubkopf und in die Bitaufnahme des Magazinschraubers passen um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
Mit Bits für jeden Schraubkopf
Der Bit ist ein Hilfsmittel, das zwischen der Drehbewegung des Magazinschraubers und der Schraube vermittelt. Mit einem Ende steckt er in der Aufnahme des Schraubers, das andere ist dem Schraubentyp angepasst.
Die Schrauben-Magazine
Jeder Magazinschrauber benötigt einen Gurt, mit dem die Schrauben dem Gerät zugeführt werden. Das Schrauben-Magazin enthält eine definierte Anzahl genormter Schrauben.
Tipps für die Nutzung
Der Akku-Magazinschrauber ist ein professioneller Tipp, da er unabhängig von einer Stromzufuhr betrieben werden kann. Bei der Arbeit stört kein Stromkabel. Jedoch sollte immer auf den Akkustand geachtet werden. Idealerweise sind ein oder mehrere Wechselakkus im Einsatz.