Der Saugpinsel für sanfte Reinigungsarbeiten
Der Saugpinsel ist ein kleines Zubehör- und Ersatzteil für
Staubsauger. Die Düse dient zur Reinigung empfindlicher Flächen und Materialien. Ihr besonderer Vorteil ist die geringe Staubbelastung: Die auch als Staubpinsel bezeichnete Düse wirbelt beim Entstauben den Staub nicht auf, sondern er wird gleichzeitig abgesaugt. Saugpinsel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sowohl starr als auch mit Drehgelenk. Sie schließen diese am Saugschlauch von
Bodenstaubsauger, Zentralstaubsauger oder
Nass-/Trockensauger an.
Verschiedene Ausführungen
Saugpinsel, auch Möbelpinsel oder Staubpinsel genannt, sind meist rund oder in die Breite gezogen und nur wenige Zentimeter groß. Die kleinen
Staubsaugerdüsen sind aus Kunststoff gefertigt. Für sanfte Reinigungsarbeiten mit wenig Druck sind die Pinsel durch einen Knick kurz vor den Borsten ausgestattet. Meist beträgt der Knickwinkel 45 Grad oder weniger, zum Teil sind Düsen mit einer 90-Grad-Abwinkelung erhältlich. Flexibel und gründlich in der Reinigung sind Staubpinsel mit einem Drehgelenk.
Wichtiges Kriterium der Saugpinsel: die Borsten
Die Pinsel gibt es mit harten und weichen Borsten. Beabsichtigen Sie, das
Staubsauger-Zubehör für Arbeiten an groben Materialien zu nutzen wie beispielsweise Stein, so ist der Einsatz einer Düse mit Kunststoffborsten praktisch. Befreien Sie dagegen empfindliche Flächen und Stoffe von Staub, sollten Sie eine Pinseldüse mit feinen Naturborsten wählen. Bei den feinen Borsten handelt es sich häufig um weiches Rosshaar.
Hier kommt der Saugpinsel zum Einsatz
Die kleinen Düsen sind vielfältig einsetzbar. Verwinkelte Verzierungen auf Türen werden damit ebenso vom Staub frei wie auch Tür- und Bilderrahmen. Auch komplette Bilder und Spiegelflächen, Fensterbänke oder Möbel-Zwischenräume reinigen Sie damit zuverlässig. Da der Staub hierbei nicht aufgewirbelt und im Raum verteilt, sondern zuverlässig entfernt wird, lohnt ebenso das Entstauben von Büchern, Gardinen und Lampenschirmen mit dem Staubsauger. Effektiv und zeitsparend reinigen Sie mit einem Saugpinsel auch Riemchenwände mit Klinker- oder Natursteinverkleidung.
Genutzt werden die Staubsaugerpinsel vor allem dort, wo ein Staubwedel den Staub nur verteilen würde, beziehungsweise an Materialien, denen eine Reinigung mit Wasser schadet. Erleichtern Sie sich auch die Reinigung von Computertastaturen und kleinen Ritzen durch den Einsatz des Staubsaugers. Hierfür gibt es Staubpinsel mit extrakleinem Durchmesser und einem dünnen, flexiblen Zusatzschlauch.
Tipps zum Kauf und zur Anwendung
- Achten Sie bei der Verwendung eines Saugpinsels auf ausreichende Länge des Staubsaugerschlauchs. So kann der Staubsauger beim Reinigen von an der Wand hängenden Bildern und aufgehängten Lampenschirmen auf dem Boden stehen bleiben.
- Nutzen Sie die richtigen Borsten für den jeweiligen Einsatzzweck. Für empfindliche Aufgaben wie das Absaugen von Bilderrahmen meiden Sie harte Kunststoffborsten. Für schonende Anwendungen sind meist Saugpinsel-Düsen mit extra weichem Rosshaar ratsam.
- Entfernen Sie Staub von Gardinen und Lampenschirmen, sollten Sie die Saugkraft des Staubsaugers runterregulieren. Dies verhindert ein Ansaugen oder Abreißen der abzusaugenden Gegenstände.