Stets saubere Kameraobjektive und Spiegel dank eines Luftpinsels
Luftpinsel helfen dabei, sehr empfindliche optische Bauteile wie
Objektivlinsen oder Kameraspiegel zuverlässig und schonend zu reinigen.
Ausführung
Luftpinsel bestehen aus einem kleinen Pinsel aus weichem, jedoch nicht fusselndem Haar und einem Blasebalg, der Staub- und Schmutzteile auf der zu reinigenden Oberfläche durch einen Luftstoß entfernt. Der Blasebalg wird in der Hand gehalten und bläst die Luft dabei durch ein kleines Röhrchen direkt in den Pinsel. Durch diese Kombination von Druckluft und Pinsel werden kleine Staub- und Schmutzteilchen gelöst und entfernt. Insbesondere Kameraobjektive hochwertiger
Spiegelreflexkameras oder deren Spiegel können so schonend und effizient gereinigt werden, ohne dass Kratzer auf ihrer Oberfläche verursacht werden. Die Luftpinsel sind dabei etwa zwischen zehn und 15 Zentimeter lang und wiegen nur wenige Gramm.
Neben Luftpinseln, bei denen Blasebalg, Röhrchen und Pinsel fest miteinander verbunden sind, werden auch Modelle angeboten, bei denen der Blasebalg und der Pinsel ausgewechselt werden können. Dies ist vor allem deshalb sinnvoll, weil der Blasebalg in aller Regel aus Gummi gefertigt ist, welches nach einigen Jahren porös werden kann. In einem solchen Fall empfiehlt sich der Wechsel des Blasebalgs, da dieser in porösem Zustand nicht mehr seine volle Leistung entfaltet. Außerdem können durch abplatzende Gummiteilchen bei der Nutzung des Luftpinsels Fremdkörper in die Kamera geraten. Auch der Austausch des Pinsels sollte gelegentlich vorgenommen werden, wenn dieser nicht mehr den Anforderungen entspricht. Die Hersteller der Luftpinsel bieten die entsprechenden Ersatzteile an, die meist einfach auf das Röhrchen aufgesteckt werden. Der Blasebalg kann auch bei einigen Modellen aufgeschraubt werden durch ein kleines Gewinde am oberen Ende des Röhrchens. Luftpinsel bieten daher eine einfache und preiswerte Möglichkeit, die optischen Komponenten einer Kamera stets sauber zu halten und sollten daher bei der
Fototechnik und Ausrüstung nicht fehlen.