Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Luftkissen-Wagenheber

  luftkissen wagenheber  (5 Angebote unter 29.324.409 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „luftkissen wagenheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Luftkissen-Wagenheber"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema luftkissen wagenheber
^

Luftkissenheber – Heben mit Luftwirkung

Unter allen tragenden Teilen kann mit dem Luftkissenheber die nötige Hubkraft erzeugt werden, um ein Fahrzeug anzuheben. Die Heber sind dabei besonders schonend; ohne lästiges Kurbeln am Wagenheber, sondern einfach mit Hilfe der Abgasluft aus der Auspuffanlage lässt sich bequem ein Reifenwechsel oder das Aufziehen von Schneeketten durchführen. Kraftaufwand und noch dazu die Belastung durch harte Gegenmaterialien, die gerade bei schweren Hublasten das Material strapazieren und nicht selten zu Beulen führen, gehören mit einem solchen Hebewerkzeug der Vergangenheit an.

Die richtige Hubkraft

Wichtig bei der Auswahl des Luftkissenhebers sind die Belastbarkeit und die Tragkraft. Nur wenn Sie eine ausreichende Tragkraft wählen, können Sie sicher sein, dass der Heber seinen Dienst wie gewünscht vollführt und Ihr Fahrzeug mit Leichtigkeit anhebt. Für herkömmliche Kfz und Wohnwagen sind Luftkissenheber mit einer Tragkraft von 3 t ausreichend. Prüfen Sie vor der Auswahl die in den Fahrzeugpapieren angegebenen Leergewichte und kalkulieren Sie eine großzügige Reserve ein, dann bleibt auch bei vollbeladenem Fahrzeug noch genug Spielraum, um im Notfall und bei Bedarf den Luftkissenheber einzusetzen.

Untergrundallrounder

Herkömmliche Wagenheber bieten meist nur eine geringe Auflagefläche und versinken in losem Untergrund leicht. Der Luftkissenheber wirkt hier entgegen, indem er die Möglichkeit bietet, auch auf Sand oder Kies eingesetzt zu werden. Ohne ein Absinkrisiko verteilt er die entstehende Last großflächig und bietet dadurch mehr Sicherheit und ein hohes Anwendungsspektrum auf den unterschiedlichsten Grundflächenstrukturen.

Lack- und materialschonend

Durch die feste und doch relativ weiche und flexible Oberfläche werden beim Einsatz eines Luftkissenhebers sowohl der Lack des Fahrzeugs als auch die Karosse geschont. Neben den Materialeigenschaften kommt dem Effekt zusätzlich die hohe Oberflächengröße zu Gute.

Fahrzeugeigenschaften

Damit Sie den Luftkissenheber ohne Einschränkungen nutzen können, sollten Sie sich vorab mit den Fahrzeugspezifikationen auseinandersetzen. So können Sie neben der bereits oben erwähnten Tragkraft auch sicher sein, dass Sie die nötige Schlauchlänge zum Aufblasen des Hebers durch die Auspuffanalage wählen; hier spielt die Fahrzeuglänge eine besonders wichtige Rolle. Neben diesem Aspekt ist die Abgasanlage ebenso einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Egal, ob es sich um ein einfaches Auspuffrohr oder um ein Doppelauspuffrohr handelt, Adapter ermöglichen hier eine optimale Nutzung der Gesamtabgase und können somit den Aufblasvorgang beschleunigen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.