Sieben als optimales Trennverfahren
Zum allgemeinen Laborbedarf gehören Siebe, wenn es darum geht, im Rahmen der
Separationstechnik Stoffe zu trennen oder auch Partikel- bzw. Korngrößen zu bestimmen. Allerdings ist heutzutage das Sieben von Hand mit Sieb und Messschaufel eher die Ausnahme und wird wegen der Ungenauigkeit meist nur noch als Grundlage für die Einstellung von Siebmaschinen genutzt. Sieben und Filtrieren sind Vorgänge, die sich sehr oft nur durch die Maschenweite bzw. die kleineren Filterporen unterscheiden.
Die Analysensiebmaschine
Die Analysensiebmaschine besteht aus mehreren untereinander hängenden, verbunden Rundsieben und arbeitet nach unterschiedlichen Siebtechniken: horizontale Bewegungen oder vertikale Bewegungen nebst Dreh- oder Klopfbewegungen gibt es für Feststoffe oder Wassersprühdüsen für die Nasssiebung etwa von Suspensionen bzw. auch die Luftstrahlsiebung für extrem feine Pulver. Die eingespannten Rundsiebe werden Analysesiebe bezeichnet und einzeln auch für den Handgebrauch genutzt. Zweck der Nutzung dieser Siebe in Maschinen ist es, die Korngröße möglichst objektiv zu bestimmen. Daher gibt es für die Analysensiebmaschine jede Menge Teile und Zubehör. Es gibt für jede Siebtechnik das passende, also
- Analysesiebe,
- Auffangböden,
- Dichtungsringe,
- Siebdeckel,
- Siebhilfen wie Würfel oder Kugeln für schwer trennbare Güter,
- Zwischenböden und
- Zwischenringe.
Apothekensiebe
Apothekensiebe bestehen aus Edelstahl oder Reinaluminium. Sie dienen dem Apotheker zur Tablettenherstellung. Diverse Wirkstoffe werden gemahlen, zu einer festen Dispersion gemischt und gesiebt, bevor Tabletten gepresst werden. Daher gibt es auch Siebeinlagen mit unterschiedlichen Maschenweiten.
Der Gewebekonus
Hier handelt es sich um ein trichterförmiges Sieb, das unten geschlossen ist. Mit dem Gewebekonus kann man das Wasserhaltevermögen von Bindemitteln testen.
Labor-Einmalsiebe
Die
Einmalsiebe eignen sich für Flüssigkeiten unterschiedlicher Konsistenz, sind zeitweise wasserabweisend und werden oft in Laboren der Humanmedizin genutzt. Durch das Entsorgen werden spätere Keimübertragungen vermieden.
Partikelgrößenmessgerät, Siebgewebe, Siebplatten
Neben der Partikelgröße können ungewöhnliche Formen der Partikel exakt bestimmt werden, wenn sie nicht lichtdurchlässig sind. Je nach Gerät gibt es zudem Informationen zur Oberflächenstruktur oder zu anderen Eigenschaften der Stoffe. Die photooptischen Partikelanalysegeräte sind daher auf dem Vormarsch. Siebgewebe besteht oft aus Nylon. Man bedenke, dass sich die Temperatur- und Stoffbeständigkeit im trockenen und nassen Zustand verändern kann. Siebplatten dienen als Träger für runde Filtermembranen in Filtergeräten.