Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Funkenschutzplatte

  Funkenschutzplatte  (0 Angebote unter 30.808.242 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Funkenschutzplatte"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Funkenschutzplatte
^

Feuerfeste Funkenschutzplatten schützen vor Brandflecken und erhöhen die Sicherheit

Wird in einem Gebäude ein Kaminofen oder eine offene Feuerstelle genutzt, so müssen aus Brandschutzgründen festgelegte Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Eine davon ist die Verwendung einer Funkenschutzplatte. Eine Funkenschutzplatte ist feuerfeste eine Unterlage, die unter dem Kaminofen oder vor einem offenen Kamin ausgelegt wird. Sie schützt den Boden und in der Umgebung des Ofens vor herausfallender Asche, Glut und Funkenflug. Eine Funkenschutzplatte ist immer dann Pflicht, wenn der Boden aus brennbarem Material besteht oder der Bodenbelag nicht feuerfest ist. Das trifft auf alle Holz-, Laminat-, Teppichböden und auch auf etliche Kunststoffbodenbeläge zu. 

Material der feuerfesten Platten

Die meisten Funkenschutzplatten bestehen aus feuerfestem Metall. Sie werden überwiegend für Werkstätten oder Arbeitsräume genutzt. Alle anderen Räume, in denen das optische Erscheinungsbild vorrangig ist, etwa in Hotels, Konferenzräumen oder großen Hallen, sind Platten aus Glas eine gute Wahl. Die Platten sind in der Regel durchsichtig und passen sich dadurch perfekt jeder Einrichtung an. Sie bestehen aus sogenanntem ESG Einscheiben Sicherheitsglas (kurz: ESG), sind hitzebeständig bis zu mehreren hundert Grad Celsius, bruchsicher. Auch schnelle Temperaturwechsel können diese Platten nichts anhaben.

Funkenschutzplatten in verschiedenen Formen

Die Bodenplatten für Kamine und Kaminöfen gibt es in unzähligen Formen und Größen. Während Metallplatten überwiegend in eckiger Form erhältlich sind, werden die Modelle aus Glas auch in kreisrunden, ovalen, sechseckigen und tropfenförmigen Varianten angeboten. Dadurch können sie perfekt in die Bauweise der Räume eingepasst werden. Zum Schutz des Bodens vor einem offenen Kamin werden überwiegend viereckige Platten verwendet, manchmal sind sogar L-förmige Ausführungen nötig.

Die geeignete Größe ermitteln

Bei der Wahl der richtigen Größe sind die aktuellen Vorgaben zur Sicherheit einzuhalten. Hier kommt es auf die Größe, Bauart und Ausführung des Ofens an. Bei einem Kaminofen mit selbstschließenden Türen, der ausschließlich mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden kann, sollte die Bodenplatte vorn mindestens einen Bereich von 50 cm, und auf den Seiten jeweils 30 cm abdecken. Bei Öfen, die sich auch mit offenem Feuerraum betreiben lassen, können auch andere Maße erforderlich sein, je nach Bauform des Ofens und Beschaffenheit der Umgebung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.