Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Freizeitgeschirr"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Freizeitgeschirr | |  | Camping-Geschirr: Essen unbeschwert im Freien genießen
Auf robustem Geschirr genießen Sie vom kleinen Snack bis zur auf dem Campingkocher gekochten Mahlzeit die verschiedensten Speisen. Statt auf Porzellan und Steinzeug setzt gutes Camping-Geschirr auf hochwertige Kunststoffe, die praktisch unzerstörbar, platzsparend unterzubringen und von geringem Gewicht sind. Dieses ist in den verschiedensten Ausführungen, Größen und Farben erhältlich. Es gibt flache und tiefe Teller, Dessertteller, Tassen und Untertassen, Becher, Saucieren, Schüsseln und Schalen und sogar Eierbecher aus unempfindlichem Kunststoff.
Camping-Geschirr nicht nur fürs Camping
Kunststoffgeschirr aus hochwertigem Material hat nicht nur im Campingbereich seine Berechtigung. Eingesetzt wird dieses ebenso bei Caterings, in Altenheimen, Gefängnissen, Krankenhäusern und Kindertageseinrichtungen. Aufwendiges Entfernen von Scherben und die Bevorratung mit Ersatzservices entfallen bei der Nutzung von Geschirr aus Kunststoff meist, was sich vielfach als sicherer und gleichzeitig wirtschaftlicher erweist.
Das Material
Oft ist Camping-Geschirr aus Kunststoff gefertigt. In Frage kommen hierfür Polycarbonat, Polypropylen (PP), Styrol-Acrylnitril (SAN) und Melamin. Die genannten Kunststoffgemische zeichnen sich vor allem durch Kratzfestigkeit, Robustheit und leichte Reinigung aus. Als besonders hart und hochwertig gilt Geschirr aus SAN, Camping-Geschirr aus Melamin hat sich aufgrund seiner zahlreichen Varianten in Form, Farbe und Design einen Namen gemacht. Es gilt darüber hinaus als geschmacksneutral. Aufgrund seiner hohen Härte ist Geschirr aus Kunststoff meist auch spülmaschinengeeignet, zum Teil verwenden Sie es problemlos in der Mikrowelle.
Alternativen zu Camping-Geschirr aus Kunststoff
Robustes Geschirr gibt es auch aus Edelstahl, Emaille oder Aluminium. Rechnen Sie bei Edelstahl-Geschirr mit höheren Investitionskosten. Durch die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl kühlen Getränke und Speisen vergleichsweise schnell aus. Das gilt auch für Emaille-Geschirr, bei dem es überdies leicht zu Abplatzungen kommen kann, wenn es zu Boden fällt. Bei grober Behandlung sieht Aluminium-Geschirr schnell unschön aus, Beulen- und Dellenbildung durch Stürze ist nicht selten. Edelstahl und Emaille wiegen mehr als Camping-Geschirr aus Kunststoff, was sich besonders bei Rucksacktouren als nachteilig erweisen kann. Eine Alternative stellt Einweg-Geschirr dar. Dieses ist aus Kunststoff oder Pappe gefertigt und wird nach dem Gebrauch über den Hausmüll bzw. die Wertstoffsammlung entsorgt.
Tipps zum Kauf
- Haben Sie nur wenig Platz für Geschirr, achten Sie auf Stapelbarkeit und die Möglichkeit, verschiedene Geschirrteile ineinander verstauen zu können.
- Bei Emaille-Bechern und -Tellern lohnt es, auf eine Stahlumrandung zu achten. Diese dient als Schutz vor Anschlagen.
- Beachten Sie das Gewicht von Camping-Geschirr. Soll dieses in größerer Menge oder über eine große Distanz transportiert werden, ist Geschirr aus Kunststoff zu empfehlen. Es ist leichter als solches aus Edelstahl oder Emaille.
|
|