Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Flöten  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Flöten
^

Flöten für Anfänger und Fortgeschrittene

Flöten gehören zu den Blasinstrumenten, die am leichtesten zu spielen sind. Die Geschichte dieser Instrumente geht zurück bis in die Steinzeit. Damals wurden bereits erste Flöten aus Knochen und Mammut-Elfenbein angefertigt. Heutzutage gibt es verschiedene Arten von Flöten, die gängigsten sind die Block- und Querflöten.

Die Blockflöte

Die Blockflöte ist häufig ein Einsteigerinstrument für Kinder und Anfänger, da  sie sehr leicht zu erlernen ist. Man bläst ganz sanft in das Mundstück, wodurch ein Ton entsteht. Durch abwechselndes Zuhalten der Löcher variieren die Töne und es können Melodien gespielt werden. Wichtig dabei ist nur, die Finger exakt anzusetzen und nicht zu fest in das Instrument zu blasen. Die klassische Blockflöte ist aus Holz gefertigt, es gibt aber auch Instrumente aus Kunststoff. Die Vorteile dieser Flöte sind die Strapazierfähigkeit und eine leichte Reinigung. Diese Modelle eignen sich am besten für Kinder zum Ausprobieren und für erste Versuche auf der Flöte. Holzflöten brauchen eine regelmäßige Pflege und sollten immer vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt werden, andernfalls kann sich das Holz verziehen, worunter der Klang leidet. 

Die Querflöte

Querflöten sind etwas anspruchsvoller als Blockflöten zu spielen, werden aber wegen ihres Klangs sehr gerne in vielen Musikrichtungen eingesetzt. Die Anblaskante befindet sich seitlich am Rohr, so dass man die Flöte beim Spielen waagerecht halten muss. Die meisten Querflöten bestehen aus drei Teilen: Dem Kopf-, Mittel- und Fußstück. Modelle für Anfänger besitzen meist auch eine E-Mechanik, die von Profis aber nur sehr selten verwendet wird. Eine kleinere Ausführung der Querflöte ist die Piccoloflöte. Sie ist das perfekte Instrument für Anfänger und Kinder.

Notenbücher für Anfänger und Fortgeschrittene

Die Auswahl an Notenbüchern mit bekannten und populären Musikstücken ist groß. Für Anfänger gibt es leicht verständliche Lernbücher mit Tonleitern, Erklärungen und einfachen Übungen. Für fortgeschrittene Flötisten steht ebenfalls eine vielseitige Palette an Notenheften und -büchern zur Verfügung.

Zubehör

In den Flöten sammelt sich schnell Feuchtigkeit an, da mit dem Atem immer etwas Speichel in die Instrumente gelangt. Auch Staub und Fett können sich ablagern. Der Klang der Instrumente wird dadurch verschlechtert, zudem ist es unhygienisch. Wer sein Instrument liebt, der pflegt es. Deshalb sollten alle Arten von Flöten regelmäßig außen und innen gereinigt werden. Blockflöten werden meistens als Set mit dem entsprechenden Reinigungswerkzeug angeboten, Querflöten pflegt man am besten mit einem feuchten Mikrofaser- oder Silberputztuch.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.