Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektrobohrmaschine

  Elektrobohrmaschine  (155 Angebote unter 27.761.785 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrobohrmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrobohrmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrobohrmaschine
^

Kraftvoll und Vielfältig

Eine Bohrmaschine ist ein mechanisches Werkzeug, das mit Hilfe eines Bohrers ein Loch in ein Material bohrt. Dieser Bohrer besitzt eine Kraftquelle und wird heute meist durch einen Elektromotor angetrieben und gedreht. Es gibt viele unterschiedliche Varianten der Bohrmaschine.

Die Handbohrmaschine

Die Handbohrmaschine wird zum Bohren in der Hand geführt. Um die Maschine sicher bei großen Drehmomenten zu führen, kann ein zusätzlicher Handgriff für die andere Hand angebracht werden. Wilhelm Emil Fein baute 1895 eine elektrische Handbohrmaschine, die das erste Elektrohandwerkszeug der Welt war. Bei der Handbohrmaschine wird in 3 Varianten unterschieden: die Schlagbohrmaschine, der Bohrhammer und die Akkubohrmaschine.

  • Die Schlagbohrmaschine besitzt eine Vorrichtung, die über den Bohrer mit hoher Schlagzahl Schläge auf das zu durchbohrende Material ausübt. Sie ist bei Bohrungen in Stein, Beton und Mauerwerk von großer Bedeutung.
  • Der Bohrhammer ist spezialisiert auf Bohrungen in Stein, Mauerwerk sowie bei Meißelarbeiten. Die Schlagenergie ist wesentlich höher als bei der Schlagbohrmaschine, jedoch die Schlagzahl deutlich geringer.
  • Die Akku-Bohrmaschine ist eine kabellose, handgeführte Schlagbohrmaschine. Diese ist auf Grund der begrenzten Energiereserven (Akku) zumeist nicht für Bohrungen im Gestein zu verwenden. Sie wird in den Werkstoffen Holz und Metall eingesetzt. Die Akkubohrmaschine ist dort zu empfehlen, wo ein kabelloses Arbeiten notwendig ist.

Andere Bohrmaschinen

Weitere Typen der Bohrmaschine sind: Ständer- und Säulenbohrmaschine, Reihenbohrmaschine, Radialbohrmaschine, Astloch- sowie Kernbohrmaschine.

  • Ständer- und Säulenbohrmaschine eignen sich besonders für kleine bis mittlere Werkstücke. Die Maschine besteht aus dem Fuß, der Säule, dem Bohrtisch sowie dem Bohrkopf. Der Unterschied zwischen Ständer- und Säulenbohrmaschine liegt bei der Ausführung der Säule. Die Ständerbohrmaschine besitzt eine rechteckige Säule mit Führungen für den Bohrtisch. Die Säulenbohrmaschine hingegen nutzt als Führung eine runde Säule, wobei der Tisch völlig umfasst wird.
  • Die Reihenbohrmaschine besteht aus mehreren Säulenbohrmaschinen, die einen gemeinsamen Bohrtisch bedienen. Mit dieser Variante ist es möglich mehrere Arbeitsgänge wie Bohren und Senken an einem Werkstück auszuführen. Damit wird ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten eingerichtet.
  • Die Radialbohrmaschine wird zur Bearbeitung von großen und schweren Werkstücken eingesetzt. Der Bohrmaschinenkopf ist dreidimensional radial sowie längs verstellbar. Durch Bedienen eines Hebels können der Bohrer und das Werkstück aufeinander zubewegt werden.
  • Die Astlochbohrmaschine wird in der Holzverarbeitung hauptsächlich zum Ausbohren der Äste aus Brettern und Balken verwendet. Sie besitzt in der Regel 3 bis 5 Bohrspindeln, die einzeln über einen Hebelmechanismus nach unten bewegt werden. Mittels einer Feder werden diese Spindeln wieder in ihre Ausgangslage zurückgebracht.
  • Die Kernbohrmaschine ist auf das Ausbohren von Bohrkernen in Stein, Beton und Mauerwerk ausgerichtet. Diese Bohrkerne werden für die materialtechnische Untersuchung von Bauwerken benätigt. Als Bohrer werden ausschließlich diamantbesetzte Bohrkronen verwendet. Sie wird ohne Schlag betrieben und hat eine schnellere Drehzahl als andere Bohrmaschinen. Die Bohrungen mit dieser Maschine sind sehr genau und hinterlassen einen glatten Bohrrand.

Sie suchen mehr?

In unserer Kategorie Bau, Handwerk, Agrar finden Sie noch weitere Artikel, wie z. B. Kettensäge, Winkelschleifer oder Fräse.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.