Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Blitz-Rohrzangen

  Blitz-Rohrzangen  (17 Angebote unter 28.092.066 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blitz-Rohrzangen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blitz-Rohrzangen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blitz-Rohrzangen
^

Die Blitz-Rohrzange für einen schnellen Zugriff

Die Blitz-Rohrzange besitzt unter den Rohr- und Wasserpumpenzangen gegenüber anderen Zangen meistens eine spezielle Ausführung, die den schnellen Zugriff auf Rohre erlaubt. Die Klemmbacken sind selbstklemmend, so dass man die Zange – die sich auch mit einer Hand bequem bedienen lässt – für weitere Arbeiten loslassen kann, ohne dass man das Werkstück verliert.

Zur Ausführung

Die Blitz-Rohrzange unterscheidet sich von den meisten Rohrzangen dadurch, dass sie weder ein Gleit- noch ein fixes Drehgelenk besitzt. Die Zange an sich besteht aus einem im vorderen Bereich rechtwinklig gebogenen Metallstab, der vorne geriffelt zu einem Backen ausgeformt ist. Über diesen Metallstab ist ein zweites in der Seitenansicht eher dreieckig geformtes Metallstück aufgesetzt, dessen vorderes Ende ebenfalls rechtwinklig abgeknickt ist und außen einen gezahnten Backen bildet. Das Metallstück kann man auf dem Metallstab in Längsrichtung hin und her schieben. Halt findet diese Konstruktion in einer statt einem Gelenk angebrachter Gewinderolle, mit der man ähnlich wie bei einem Engländer die Zangenbacken im Abstand variieren kann. Diese Gewinderolle sowie die komplette Blitz-Rohrzange lassen sich mit einer Hand bedienen.

Tipps zur Verwendung

Man verwendet die Blitz-Rohrzange oft im Bereich Elektro und Sanitär zum Greifen, Drehen und Lösen von Rohren und Muttern in verschiedenen Durchmessern. Zuerst werden dazu die Klemmbacken über die Stellmutter bzw. Gewinderolle bei fast geschlossenen Griffschenkeln auf die erforderliche Weite eingestellt. Dann werden die Griffschenkel geöffnet und die Zange so am Werkstück angesetzt, dass in Drehrichtung ein Widerstand entsteht. Ausgelöst wird der Widerstand durch die selbstklemmende Konstruktion der Blitz-Rohrzange.

Zur Spannweite und Länge

Wichtig sind zusätzlich Eigenschaften wie die Länge des Werkzeugs, sowie die Spannweite. Die Länge bezeichnet die Gesamtlänge von der Außenseite des vordersten Klemmbackens bis zum Ende des Griffs. Zum Arbeiten in beengten Verhältnissen sollte man entsprechend auf kürzere Modelle zurückgreifen. Die Längen belaufen sich meist zwischen 17,5 und 36 Zentimeter und werden für Deutschland in Millimeter angegeben. Gleiches gilt für die Spannweite, die den maximalen Abstand der Backen angibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.