Bandsäge für einen unterbrechungsfreien Schnitt
Benötigen Sie ein unterbrechungsfreien Schnitt, dann sind Sie mit einer
Bandsäge gut
beraten. Sie findet hauptsächlich in der Holzverarbeitung Anwendung. Maßgebend ist bei
dieser Säge das Metallsägeband, das in einem geschlossenen Ring verschweißt ist.
Einen endlosen und unterbrechungsfreien Schnitt erzielen Sie deshalb, da das
Sägeband über zwei Rollen geführt wird.
Sägen von Holz, Metall und sogar Kunststoff
Das Einsatzgebiet von Bandsägen liegt hauptsächlich in der Holzverarbeitung.
Man verwendet sie beispielsweise, um Schnittholz aus Baumstämmen herzustellen.
Allerdings können Sie damit auch Metall und sogar Kunststoff, Textilien oder Leder sägen.
Dann handelt es sich häufig um eine Kettenvariante, die durch eine bestimmte Zahnung und
Schränkung des Bandsägeblatts gekennzeichnet ist. Diese Sägenform erlaubt gerade sowie
geschweifte Schnitte. Mit einer speziellen Vorrichtung sind auch kreisförmige Zuschnitte
möglich.
Das Bandsägeblatt
Bei dem Bandsägeblatt handelt es sich um nach DIN 8806 genormte Größe. Während das
Sägeblatt selbst aus unlegiertem Stahl gefertigt ist, können
die Zahnspitzen aus z. B. gehärtetem Stahl, HSS oder Hartmetall bestehen. Das Einsatzgebiet
des Sägebands wird durch die Schränkweite der Säge bestimmt. Eine kleine Schränkweite ist
ideal für hartes Holz oder Stahl. Sowohl weiches oder frisches Holz als auch Metallprofile
werden mit einer großen Schränkweite bearbeitet.
Für einen präzisen Schnitt sollte das Sägeblatt in regelmäßigen Abständen ausgewechselt
werden. Beachten Sie in jedem Fall die Gebrauchsanleitung bzw. die Angaben des Herstellers.
Mehr zum Thema
Wenn Sie das Thema interessiert, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht
Sägen. Wir präsentieren Ihnen sowohl Akku-Sägen
und Elektro-Sägen als auch Handsägen.