Der Ballengriff – ein fertig geformter, einsetzbarer Bediengriff
Der Ballengriff gehört neben den Handkurbeln, Handrädern und Griffen zu den
Bedienteilen für Maschinen und Anlagen, die nicht als Halbzeuge bezeichnet werden, sondern als
Normalien, weil sie nicht weiter bearbeitet werden müssen, sondern so einsatzfähig sind. Viele Ingenieure und Konstrukteure beziehen Normalien in ihre Planungen ein und die Herstellungskosten für ein Produkt so niedrig wie möglich zu halten und die Produktionszeiten auf ein Minimum zu verkürzen.
Ballengriffe mit und ohne Normierungen
Zwischen folgenden Arten kann man wählen:
Die festen Ballengriffe bestehen oft aus Edelstahl, während die drehbaren Griffe aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff bestehen. Drehbare Ballengriffe werden an Handrädern (DIN 950) befestigt. Solche Ballengriffe werden sehr oft unmontiert geliefert, damit man das meistens aus Stahl gefertigte Achsteil getrennt einpressen oder vernieten kann. Der Körper des Ballengriffs ist in Längsrichtung betrachtet vom Durchmesser her länglich oval geformt. Ballengriffe ohne Normierung werden als Normalien angeboten, wenn sie von den Produktionsbetrieben in solchen Mengen bestellt werden, dass es sich lohnt sie ähnlich wie genormte Griffe zu behandeln. Solche Ballengriffe gibt es auch aus Kunststoff wie Duroplast und besitzen ein Pressstoff-Innengewinde. Duroplaste können nach ihrer Aushärtung nicht mehr verformt werden und sind sehr harte Polymerwerkstoffe.
Zur Nutzung
Auch wenn Ballengriffe als Bedienelemente in erster Linie für Maschinen und Anlagen oder Werkzeuggriffe vorgesehen sind, so werden die Griffe auch an Schaukelpferden und Karusselltieren als Festhaltemöglichkeit für die Kinder von den Spielzeug- und Karussellproduzenten verarbeitet. Drehbare Griffe werden aufgrund der Mechanik bei der manuellen Umsetzung der Kraft fast ausschließlich in Zusammenhang mit Handrädern verwendet. Handräder sind zur Bedienung von Ventilen in Anlagen ebenso zu finden wie im Schiffsbau als Steuer oder an Drehmaschinen, um das Werkstück leicht und schnell einzuspannen. Ballengriffe unterscheiden sich in der Grifflänge, dem Griffdurchmesser sowie dem Innen- oder Außengewinde nach dem Durchmesser. Das Material ist von der Verwendung abhängig.