Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Waschsauger

  Waschsauger  (41 Angebote unter 28.017.393 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Waschsauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Waschsauger
^

Waschsauger - tiefenrein bis zur letzten Faser

Polster und Teppichböden hygienisch zu reinigen, ist eine komplizierte Angelegenheit. Zwar kann mit einem Staubsauger der Schmutz abgesaugt werden, aber tief in den Fasern sitzende Verschmutzungen und hartnäckige Flecke lassen sich nicht mit herkömmlichen Mitteln beseitigen. Auch wenn in vielen Fällen Polster- und Teppichreiniger zum Reinigen textiler Beläge und Matratzen eingesetzt werden, ist bei einer gründlichen Reinigung ein Waschsauger die perfekte Möglichkeit, um auch die letzte und tiefsitzendste Verschmutzung wirkungsvoll zu entfernen.

Waschsauger - sprühen und extrahieren

Beim Waschsauger wird nicht wie beim Nass-/Trockensauger nur Wasser aufgebracht und wieder abgesaugt, der Schmutz wird mit Hilfe von den Sprühextraktionsgeräten tiefenwirksam entfernt. Der so genannte Sprühextraktionsreiniger wird mit Wasser vermischt in den Tank des Waschsaugers gegeben, durch ein gleichmäßiges Ausstoßen der Waschemulsion werden die Polster und textilen Beläge gleichmäßig befeuchtet.
Achten Sie hierbei darauf, dass eine gleichmäßige Arbeitsgeschwindigkeit eingehalten wird, um eine gleichmäßige Verteilung aufrecht zu erhalten. Durch die mit Druck, desto höher, umso besser, eingesprühte Reinigungslösung wird selbst tiefsitzender Schmutz gelöst und somit später abgesaugt. Hierbei wird das Wasser und der Schmutz aus der Faser extrahiert und verschwindet im Schmutzwassertank des Saugers. Bahn für Bahn erhalten Sie ein tiefensauberes Reinigungsergebnis. In einem Arbeitsgang wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt.

Die Reichweite

Damit Sie einen ausreichend großen Bereich bearbeiten können, prüfen Sie, wie viele Quadratmeter Polster oder Textilbelag Sie reinigen möchten. Nicht nur die Reichweite des Kabels spielt eine Rolle, auch die Größe des Tanks ist von wesentlicher Bedeutung. Es kommt sowohl auf den Frischwaser- als auch auf den Schmutzwassertank an. Zehn Liter Fassungsvermögen sollten es mindestens sein, das sorgt für eine entsprechend große Reichweite. Gerade bei der Flächenreinigung ist eine große Arbeitsbreite für ein schnelles und trotzdem gründliches Reinigungsergebnis von Vorteil.

Die Erreichbarkeit

Je nach Einsatzbereich kommt es darauf, an ob Sie ein reines Bodenreinigungsgerät wählen oder doch lieber auf eine Variante zurückgreifen, die das Anschließen mehrerer Aufsätze ermöglicht. Handdüsen sind besonders bei der Reinigung von Polstermöbeln und Polstern im Kfz-Bereich optimal geeignet. Achten Sie neben der Flächendüse zur Reinigung von großen Bereichen und Fahrzeughimmel auch auf das Vorhandensein von Fugendüsen oder zumindest die Erweiterbarkeit um dieses Zubehörteil. Ecken und Ritzen mit zu reinigen, sollte bei einer gründlichen Tiefenreinigung nicht vergessen werden, denn hier sammelt sich eine große Schmutz- und Bakterienmenge an.

Stand- und kippsicher

Damit der Waschsauger nicht ins Wanken gerät und umkippt, ist ein fester Stand wichtig. Fünf gleichmäßig angeordnete Bodenrollen ermöglichen einen leichten Transport und erhöhen die Standsicherheit des Gerätes. Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für den Rest an Stabilität. So wird auch bei starkem Zug an den Schläuchen ein Kippen des Geräts verhindert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.