Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kombiascher

  Kombiascher  (5.742 Angebote unter 28.009.107 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kombiascher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kombiascher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   383   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kombiascher
^

Kombi-Ascher für den Außenbereich

Der Kombi-Ascher ist eine Mischung aus Mülleimer und Ascher. In den meisten Fällen kommt dieser in Außenbereichen zum Einsatz und wird nicht innerhalb eines Gebäudes genutzt. Aufgrund des Rauchverbots innerhalb öffentlicher Gebäude und in Unternehmen müssen zusätzliche Raucherinseln in den Außenbereichen geschaffen werden. Nicht selten werden hier auch Mittagspausen verbracht, so dass neben der Entsorgung von Zigarettenresten auch die Abfallentsorgung eine Rolle spielt. Ein großer Vorteil des Kombi-Aschers: das Aufstellen eines zusätzlichen Abfalleimers entfällt und Platz wird eingespart.

Der Aufbau

Der Ascher besteht meist aus einem Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, der im unteren Teil den herkömmlichen Abfalleimer darstellt und auf dem Kopf des Mülleimers eine integrierte Aschenbecher-Form besitzt. Aschenteil und Abfallbehälter können separat entleert werden, meist ist der Aschenteil einfach abnehmbar und kann daher auch als einzelner Aschenbecher verwendet werden.

Kombi-Ascher mit Sandfläche oder Gitteroberteil

Der Ascher kann mit Sand gefüllt sein, in welchem die Zigaretten direkt eingedrückt und gelöscht werden. Dies verhindert eine nachträgliche Glutentwicklung und verringert die Geruchsbildung. Es gibt auch Ascher, die mit einem Gitteroberteil ausgestattet sind, auf welchem die Zigaretten ausgedrückt werden können.

Kombi-Ascher mit Standfuß oder Wandbefestigung

Je nach Platzangebot können Kombi-Ascher als Standascher oder als Wandascher eingesetzt werden. Im ersten Fall verfügen sie über einen stabilen Standfuß, mit dem sie überall platziert werden können und daher mobil einsetzbar sind. In der zweiten Variante werden sie mittels einer Wandhalterung fest an einer Wand montiert und können so nicht anderweitig platziert oder entwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.