Übersicht | "Wechselstromzähler"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 75,26* pro Stück |
| |
Mobiler Wechselstromzähler, MID geeicht (11 Angebote) Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Gehäuse-Abmessungen 110x70x35mm... |
|
ab € 62,59* pro Stück |
| |
|
WAGO Kontakttechnik 879-3000 |
ab € 159,07* pro Stück |
| |
Energiezähler, Kanäle, AC: 200 ... 276 V, 65Hz 3.68kW 16A (6 Angebote) Energiezähler, Typ=P9035, Alternative (Alias)=PeakTech 9035, Frequenz-Messbereich max.=65 Hz, Frequenzmessbereich min.=45 Hz, Kanäle=-999, Leistungs-Messbereich max.=3.68 kW, Leistungsaufnahme=500 ... |
|
ab € 12,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 245,19* pro Stück |
| |
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MIDkonform (15 Angebote) Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3155 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM Modbus, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung ... |
Schneider Electric A9MEM3155 |
ab € 175,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 62,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 112,53* pro Stück |
| |
Drehstromzähler, ohne MID (13 Angebote) Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). M... |
|
ab € 63,23* pro Stück |
| |
SENTRON Messgerät 7KM PAC2200, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, Modbus TCP, MID, CLP (12 Angebote) SENTRON Messgerät 7KM PAC2200 CLP L-L:400V, L-N:230V, x/1A & x/5A Hutschienengerät, 6TE, 3-phasig LAN Schnittstelle, Modbus-TCP LCDisplay, MID Zulassung Schraubanschluss, eigenversorgt Schein- / Wi... |
|
ab € 419,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 285,80* pro Stück |
| |
Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100 (13 Angebote) Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max... |
|
ab € 157,73* pro Stück |
| |
Drehstromzähler B23 111-100 (14 Angebote) Drehstromzähler B23 111-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentan... |
|
ab € 122,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 160,45* pro Stück |
| |
Drehstromzähler, MID (18 Angebote) Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verl... |
|
ab € 84,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Wechselstromzähler | | | Drehstromzähler - Energie messen
Drehstromzähler werden für die Ermittlung der verbrauchten und aus dem Stromnetz entnommenen elektrischen Energie eingesetzt. Sie sorgen dafür, dass der Energieversorger eine genaue Abrechnung vornehmen kann und Sie immer im Auge haben, wie sich Ihr Stromverbrauch entwickelt. Verschiedene, ergänzende Funktionen können für einen höheren Informationsgehalt der Messergebnisse sorgen und vermitteln dadurch einen besseren Überblick.
Wechsel- oder Drehstrom
1-Phasen-Stromzähler sind für den Einsatz in Wechselstromnetzen vorgesehen. Diese Stromnetze kommen häufig in privaten Haushalten vor. In Drehstromnetzen wird ein Zähler mit drei Phasen erforderlich. Dieser wird als Drehstromzähler bezeichnet. Gerade im industriellen Bereich, im Handwerk und in allen Sparten, in denen schwere Maschinen, Anlagen und Geräte betrieben werden müssen, sind Drehstromnetze im Einsatz. Der Drehstromzähler ermöglicht das Messen der verbrauchten Energie, die über die drei Phasen der Netzeinspeisung entnommen und verbraucht wird.
Im Bereich der privaten Haushalten kommen Stromzähler zum Einsatz, die über zehn (60) A verfügen. Im gewerblichen und professionellen Einsatzbereich braucht man Stromzähler, die für 200 A ausgelegt sind. Beachten Sie also, wofür der Stromzähler verwendet werden soll, und machen Sie sich mit den Anforderungen vertraut.
Tarifwechsel
Mit Zwei- oder Mehrtarifzählern wechselt der Verbraucher bei einem Anbieter die Tarife. Dies kann beispielsweise Tageszeit-abhängig sein. Meist werden die Signale zur Tarifumstellung vom Stromlieferanten in das Verbrauchsnetz eingesteuert und der Zähler erkennt den Befehl und schaltet um. Durch die Tarifumschaltung innerhalb eines Zählers wird es einfach, die vertraglich vereinbarten Tarifbesonderheiten zu nutzen und eine detaillierte Abrechnung zu erhalten. Besonders interessant sind Stromzähler mit Tarifumschalter, wenn es zur Nutzung von Nachtstrom oder ähnlichen Tageszeit- oder Stromlast-abhängig gestalteten Tarifen kommt.
Elektronische Zähler
Elektronische Zähler ermöglichen es nicht nur, die Ergebnisse der Zählung und Messung über das Stromnetz auszulesen, sie sind auch perfekt dazu geeignet, stark energieverbrauchende Geräte ausfindig zu machen. Mit den digitalen Anzeigen wird es für den Verbraucher besonders einfach, eine genaue Ablesung zu treffen. Durch optimierte Energieabnahme aus dem Stromnetz kann einerseits dem Verbraucher mit günstigen Tarifen entgegen gekommen werden, andererseits wird es für den Energielieferanten möglich, eine bessere Netzauslastung sowie gleichmäßige Lasten und Abnahmen zu erzielen. Mit elektronischen Zählern wird das Ablesen und das Verschieben von Stromabnahmen zum Kinderspiel, da eine detaillierte Übersicht möglich wird. Die einzelnen Verbrauchsdaten liegen genau aufgeschlüsselt vor.
Seit 2010 ist der Einbau elektronisch „intelligenter“ Stromzähler bei allen Neubauten und Modernisierungen in privaten Haushalten zur Pflicht geworden.
Genaue Messung und Eigenverbrauch
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Drehstromzählers immer, dass der Zähler an sich auch Energie zur Aufrechterhaltung seiner Funktion benötigt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, den Eigenverbrauch so gering wie nur möglich zu wählen, denn der Stromzähler ist permanent im Einsatz.
Auch die Genauigkeit der Messergebnisse spielt eine wichtige Rolle. Eine Abweichung von einem Prozent kann bei der Abnahme großer Energiemengen, beispielsweise zum Betreiben einer industriellen Fertigungsanlage, enorme Kosten verursachen. Beachten Sie daher unbedingt die Genauigkeitsklasse des Zählers. Je geringer diese ist, umso besser. Die angegebene Zahl der Genauigkeitsklasse sagt aus, wie hoch der der prozentuale Fehlerwert ist.
Geeichte Qualität
Damit Sie auch sicher gehen können, dass der Zähler richtig zählt, unterliegen Stromzähler in Deutschland, sobald sie gewerblich eingesetzt werden, der Eichpflicht. Dies ist besonders wichtig, um eine korrekte Abrechnung und Messung des Energieverbrauches zu sichern.
Bei PTB-zugelassenen Zählern können Sie sicher sein, dass sie nach deutschen Richtlinien geeichte Qualität kaufen. Die PTB ist die staatlich anerkannte Eichbehörde für Stromzähler in Deutschland.
Einzelgerätetest
Um den Energieverbrauch einzelner Geräte zu ermitteln, Stromfressern den Kampf anzusagen und die Betriebskosten dauerhaft und nachhaltig zu senken, ist eine Energiekostenmessung mittels Stromzählern sinnvoll. Dafür eignet sich ebenfalls ein Energiekostenmessgerät. Diese und weitere Produkte finden Sie unter dem Stichwort Messgeräte.
|
|