Product range
Account
Sign in / Register
Basket
 
 

  Tissue paper  To the expert knowledge

Select from the following assortment
Special hygiene wipes and paper
More information on: Tissue paper
^

Hygienepapier - hygienisch und immer griffbereit

Hygienepapier kommt fast überall zum Einsatz. Egal, ob im Haushalt, in der Gastronomie, in Firmen oder in Krankenhäusern - das Anwendungsspektrum groß.

Toilettenpapier

Das bekannteste Hygienepapier ist das Toilettenpapier, auch genannt WC-Papier. Es ist unverzichtbar, da selten ein Bidet vorhanden ist. Erhältlich ist Toilettenpapier in trockener und feuchter Ausführung. Ein Qualitätsmerkmal sind auf jeden Fall die Anzahl der Lagen, angefangen von einer bis hin zu fünf Lagen. Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, desto höherwertig ist es im Allgemeinen und desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel. Die meist verwendete Variante in privaten Haushalten, Hotels und Restaurants ist das dreilagige Toilettenpapier in der Ausführung weiß und weich. In Raststätten, auf Autobahnen und in öffentlichen WCs hingegen sind aufgrund des erhöhten Personenverkehrs eher einlagige, naturfarbene Großrollen aus Kostengründen gebräuchlich.

Papierhandtücher

Überall dort, wo viele Menschen zusammen treffen, werden Papierhandtücher empfohlen, die nur einmal benutzt und danach entsorgt werden. Sie sind sehr saugfähig und eignen sich besonders in öffentlichen Einrichtungen zum Trocknen der Hände. Ähnlich wie bei WC-Papier gibt es auch hier Qualitätsunterschiede. Besonders die Lagenanzahl und das verwendete Material sind dafür ausschlaggebend. Aufgrund der bequemen Einzelentnahme der Papierhandtücher aus dem dafür vorgesehen Handtuchhalter, sind sie besonders hygienisch und benutzerfreundlich. Hygiene ist das A und O, dies gilt vor allem bei der Handreinigung.

Taschentücher

Taschentücher aus Zellstoff sind die schnellen Helfer bei Schnupfen. Immer griffbereit und in handlichen Abpackungen passen sie in jede Tasche oder sind in bequemen Spenderboxen für zu Hause erhältlich. Nach Gebrauch werden Papiertaschentücher einfach entsorgt. Mittlerweile haben Taschentücher aus Zellstoff Stofftaschentücher vom Markt fast vollständig verdrängt. Aus diesem Grund ist die Vielfalt an Taschentücher aus Zellstoff enorm gewachsen. Sie reicht von verschiedenen Aufdrucken bis hin zur Tränkung mit diversen Ölen wie zum Beispiel Menthol für eine freie Nase oder Aloe Vera, damit die Nase nicht wund wird.

Kosmetiktücher

Kosmetiktücher dienen vor allem zum Abschminken oder zum Aufnehmen überflüssiger Cremes. Sie sind sehr praktisch für unterwegs oder in Krankenhäusern für die Säuglingspflege geeignet, da sie eine weiche, aber gleichzeitig reißfeste Oberfläche besitzen und dadurch die Haut nicht reizen. Kosmetiktücher sind benutzerfreundlich verpackt, dass jeweils nur ein Tuch aus der Spenderpackung gezogen werden kann.

Spezielle Hygienetücher

Neben den üblichen Hygienepapieren existieren noch verschiedene andere spezielle Hygienetücher wie Ärztekrepp, Handtuchrollen oder Toilettensitzauflagen.

Erfrischungstücher

Erfrischungstücher sind einzeln verpackte Tücher zum Abtupfen des Gesichts und der Hände zwischendurch. Sie eignen sich hervorragend für Arbeit, Freizeit oder auf Reisen. Deswegen sind sie eher in kleinen Abpackungen zwischen fünf und zehn Stück erhältlich.

Handreinigungstuch

Die Feuchttücher zur hygienischen Händedesinfektion sowie zur Hautreinigung sind bereits mit einer antibakteriellen Flüssigkeit getränkt und somit direkt einsatzbereit, vor allem wenn gerade kein Wasser zur Hand ist. Die meisten Handreinigungstücher sind mit einer Kodan-Lösung durchsetzt, welche eine ausgeprägte Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren aufweist. Sie trocknen schnell und entfernen auch hartnäckigen Schmutz. Für eine schnelle Nutzung und damit die Tücher nicht austrocknen, werden sie in einer dichten Spenderdose geliefert.

* Prices with asterisks are net prices excluding statutory VAT.
RRP means recommended retail price.
Unite is exclusively available to enterprises, public institutions and freelancers.