Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schwämme  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schwämme“
Überbegriffe
Badeschwamm
Ob Luffa-, Natur- oder Peelingschwamm, diese Schwämme machen Ihr Bad zum Genuss.
Fleckenradierer
Arbeiten ohne Reinigungsmittel und entfernen auch tiefsitzende Verschmutzungen auf empfindlichen Materialien.
Pflegeschwamm
Schwämme mit einem weichen Vlies und ohne Schleifmittel, für die kratzfreie Reinigung aller Oberflächen.
Scheuerschwamm
Das starke Scheuervlies reinigt selbst grobe Verschmutzungen und Verkrustungen auf kratzfesten Oberflächen wie Töpfen.
Schuhschwamm
Diese mit Pflegemittel getränkten Schwämme reinigen und pflegen das Leder Ihrer Schuhe.
Tafelschwamm
Große, sehr feinporige Schwämme für die Reinigung Ihrer Kreidetafel.
Schwämme für die Autopflege
Autoschwamm
Saugstarke Schwämme, die unempfindlich gegen Benzin bzw. Öl sind und sich bestens für die Fahrzeugreinigung eignen.
Lederschwamm
Bestehen aus hochwertigem Leder und eignen sich insbesondere für die streifenfreie Reinigung Ihrer beschlagenen Scheiben.
Insektenschwamm
Sehr grobporige Schwämme für die schonende aber trotzdem intensive Reinigung Ihrer Frontscheibe.
Schwämme für Handwerk und Maschinen
Fliesenschwamm
Spezialschwamm zum Entfernen überflüssigen Fugenmaterials beim Fliesenlegen.
Lötschwamm
Auf dem feuchten Lötschwamm streifen Sie, direkt vor dem Löten, die Oxidhaut, die sich an der Spitze des Lötkolben gebildet hat, ab.
Polierschwamm
Für das Auf- und Abtragen von Polituren und Wachsen bei der Lackbearbeitung oder anderen Polierarbeiten.
Klettschwamm
Entfernt Schmutz, Staub und Ablagerungen von robusten Oberflächen.
Naturschwamm
Werden für die Körperpflege aber auch für Stupf- und Wischtechniken bei Malarbeiten verwendet.
Rostradierer
Entfernen Oxid- und Schmutzbeläge von empfindlichen Metallen, Geräten und Werkzeugen.
Weitere Informationen zum Thema Schwämme
^

Schwämme unterstützen Sie im Kampf gegen den Schmutz

Ohne die altbewährten Reinigungshelfer hat man kaum eine Chance, dem alltäglichen Schmutz Herr zu werden. Reinigungstextilien sind in den unterschiedlichsten Varianten und vor allem für jede Art von Verschmutzung im Handel erhältlich. Angefangen vom normalen Schwämmen bis hin zu wahren Spezialisten für hartnäckigen Schmutz.

Welchen Zweck erfüllen Schwämme?

Schwämme erleichtern das Putzen und Reinigen von Verschmutzungen. Egal, ob Haushalt, Körperhygiene, Autopflege, sie kommen überall zum Einsatz. Teilweise sind spezielle Schwämme im Handel erhältlich, bei denen nicht einmal starke Putzmittel zum Einsatz kommen müssen. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
Schwämme werden nach dem zu reinigenden Gegenstand oder der Reinigungsart unterschieden. Es gibt spezielle Schwämme für die Flecken-, Rostentfernung und das Auftragen und Polieren von Polituren und Wachsen.

Reinigungsschwämme sind vielfältig in der Anwendung

Schwämme werden entweder aus speziellen Schaumstoffen hergestellt oder sind die Skelette der Hornkieselschwämme (Naturschwamm). Sie sind für viele Anwendungen geeignet, auch hier gibt es für jede Reinigungsart einen speziellen Schwamm.

Schmutzradierer

So genannte Schmutzradierer entfernen problemlos Schmutz an Wänden, Fliesen oder sogar an Schuhen. Leicht angefeuchtet entfernt er Buntstift an Wänden, Farbspuren an Turnschuhen und anderen hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberflächen zu verkratzen.

Scheuerschwämme und Topfreiniger

Bei stark verschmutzten Töpfen und Pfannen sorgen ein Scheuerschwamm oder der Topfreiniger für Reinheit. In Kombination mit dem richtigen Reinigungsmittel werden sie wieder sauber.
Sie sollten sie aber auf keinen Fall auf empfindlichen Oberflächen wie Antihaftbeschichtungen verwendet werden, da sie Kratzer verursachen können.

Autoschwamm

Der Autoschwamm ist ein besonders lackfreundlicher Schwamm aus hochwertigen Fasern. Aufgrund der guten Wasseraufnahme können Sie Ihren Wagen schnell und bequem einseifen. Zusätzlich bieten Autoschwämme aus Microfaser ein gutes Schmutzaufnahmevermögen. Verdreckte Microfaser-Autoschwämme können Sie auch in der Waschmaschine z. B. mit den Arbeitssachen waschen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.