Schnellspanner - stabiler Halt ohne zusätzliches Werkzeug
Schnellspanner sind besondere Befestigungsmittel, die stabile Verbindungen schaffen, ohne dass dazu spezielle Werkzeuge erforderlich sind. Diese
mechanischen Spannelemente sind in verschiedenen Variationen und für vielfältige Einsatzbereiche verfügbar und können auch Verbindungen, auf die große Kräfte einwirken, sicher gewährleisten.
Schnellspanner und ihre Funktionsweise
Grundsätzlich ist ein Schnellspanner eine Klemmvorrichtung, die sich trotz großer darauf einwirkender Kräfte und einer hohen Festigkeit von Hand befestigen und lösen lässt. Abhängig davon, in welcher Form die Befestigung erfolgen soll, kann die Beschaffenheit verschiedener Spannelemente vollkommen unterschiedlich gestaltet sein. Grundsätzlich aber arbeiten Schnellspanner nach dem Kniehebelprinzip und sind mit einer Selbsthemmung versehen, aufgrund derer Sicherheit vor einem ungewollten Öffnen der Spanner gewährleistet ist.
In vielen Modellen bildet ein Exzenter das Kernstück. Er wird durch einen mit einer Hand zu bedienenden Hebel betätigt. Zur Befestigung wird der Hebel umgelegt, so dass der Exzenter über seinen Druckpunkt hinaus geschwenkt und angedrückt wird, um auf diese Weise die Selbsthemmung zu aktivieren. Die Haltekraft ist von der Wahl des Schnellspanners abhängig und kann durch eine Verschiebung der Andruckschraube variiert werden. Je größer der Handgriff ist, umso höher sind auch die Spannkraft und die Haltekraft eines Spanners. Neben Haltegriff und Exzenter haben viele Schnellspanner auch Befestigungsplatten, die aufgrund eines gelochten Rasters an unterschiedlichen Stellen angeschraubt werden können.
Beschaffenheit der Schnellspanner
Schnellspanner für den Gebrauch in der
Industrie können die Befestigung mittels mechanischer oder pneumatischer Andruckkraft erzeugen. Grundsätzlich werden Schnellspanner aus Stahl, häufig mit Holz- oder Kunststoffgriffen an den Hebeln, hergestellt. Sie sind verzinkt oder verchromt und verfügen über geschweißte oder genietete Verbindungen, um eine höchstmögliche Sicherheit der Befestigung zu gewährleisten. Für Schnellspanner, die große Kräfte aushalten müssen, wird ausschließlich Feinguss verwendet. Häufig werden die Druckzapfen nicht aus Stahl, sondern aus stabilem Kunststoff hergestellt. Schnellspanner, die mit Hilfe einer Platte funktionieren, bestehen aus nicht rostendem Metall. Häufig sind die Spannhaken durch ein Gewind verstellbar, so dass sich die Schnellspanner flexibel einsetzen lassen.
Schnellspanner in verschiedenen Variationen
Schnellspanner werden für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche benötigt. Entsprechend vielfältig ist die Bauart dieser Befestigungshilfen. Durch einen
Senkrechtspanner können vertikale Verbindungen geschaffen werden. Ist ein Schnellspanner mit einem waagerechten Fuß ausgestattet, so schafft er horizontale Verbindungen zwischen verschiedenen Bauteilen. Mit dem Schnellspanner mit Winkelfuß lassen sich Verbindungen über Eck realisieren.
Verschlussspanner dienen dazu, Behälter sicher zu verschließen. Der
Schubstangenspanner ermöglicht Befestigungen über größere Distanzen.