Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schneideisen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schneideisen“
Überbegriffe
Regelgewinde-Schneideisen
für metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13.
Linksgewinde-Schneideisen
für metrisches ISO-Regelgewinde links nach DIN 13.
Feingewinde-Schneideisen
für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13.
BSF-Schneideisen
für Whitworth-Gewinde nach DIN 223.
BSW-Schneideisen
für Whitworth-Regelgewinde nach DIN 11.
G-Schneideisen
für Rohrgewinde nach DIN ISO 228.
PG-Schneideisen
für Panzerrohrgewinde nach DIN 40430.
UNC-Schneideisen
für amerikanisches UNC-Gewinde nach ANSI B1.1.
UNF-Schneideisen
für amerikanisches UNF-Gewinde nach ANSI B1.1.
NPT-Schneideisen
für amerikanisches NPT-Rohrgewinde nach ANSI B 1.20.1.
NPTF-Schneideisen
für amerikanisches Rohrgewinde für selbstdichtende Verbindungen
BSPT-Schneideisen
BSPT-Gewinde (kegeliges Whitworth-Rohrgewinde)
Schneideisen-Halter
Halter zur Aufnahme der Schneideisen.
Schneideisen-Satz
Weitere Informationen zum Thema Schneideisen
^

Mit dem Schneideisen Außengewinde leicht erstellen

Schneideisen sind als Schneidwerkzeug gefragt, wenn es um die Herstellung von Gewinden geht. Alternativ werden die Schneideisen, aber auch deren Halter, ebenso oft als Gewindeschneidkluppen bezeichnet.

Das Material

Schneideisen erhält man heute fast nur noch aus HSS-Stahl, wobei HSS die Abkürzung für High-Speed-Steel, also Schnellarbeitsstahl, ist. Der Stahl ist sehr hart, verschleißfest und warmfest bis 600 Grad Celsius.

Fixe Schneideisen

Ein solches Schneideisen sieht wie ein Metallzylinder aus, der im Vergleich zum Durchmesser nicht allzu hoch ist. Darin befinden sich fünft kreisförmige Aussparungen, die etwas überlappen und daher zur Mitte hin Stege bilden, die sich ringförmig gegenüberstehen. Die Stege haben Zähne um das Außengewinde auf dem Bolzen zu formen. Der erste, meist flachere Winkel zwischen den Schneiden der Zähne ist der Anschnittwinkel und der Durchmesser der Anschnittdurchmesser. Man beachte, dass der Durchmesser des verwendeten Bolzens immer kleiner sein muss als der Gewindeaußendurchmesser am Schneideisen, um die Belastung der Zähne gering zu halten und damit immer ausreichend Schmiermittel an die Bearbeitungsfläche gelangt.

Verstellbare Schneideisen

Als Alternative zu den starren Schneideisen gibt es auch welche, die sich auf den gewünschten Durchmesser einstellen lassen. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten, sollte man die Justierungsschrauben abwechseln anziehen. Schraubt man zu einseitig, besteht die Gefahr, dass der Bolzen bricht.

Probleme bei der Verwendung vermeiden

Das Gewindeschneiden mit dem Schneideisen ist nicht leicht. Besitzt das Ergebnis einen schlechten Oberflächenzustand, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
  • das Eisen hat für das Material den falschen Spanwinkel,
  • das Schmiermittel fehlt oder ist zu wenig,
  • der Bolzendurchmesser ist zu groß oder
  • das Bolzenende wurde nicht angefasert (keine abgeschrägte Kante).
Ebenso ist es möglich, dass die Zähne ausbrechen, weil
  • ein falscher Schneideisentyp verwendet wird,
  • eine falsche Ausrichtung vorliegt oder
  • das Bolzenende nicht angefasert wurde.
Ist der Verschleiß des Schneideisens zu hoch, verwenden Sie mehr Schmiermittel.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.