Mit dem SCART-Adapter analoge Audio- und Videosignale zwischen verschiedenen Geräten übertragen
Ein sogenannter SCART-Adapter dient als
Video Adapter dazu, analoge Audio- und Videosignale zwischen Geräten unterschiedlicher Art zu übertragen. Er wird beispielsweise dann benötigt, wenn ein analoger Videocamcorder mit Cinch-Anschlüssen an ein
Fernsehgerät mit SCART-Anschluss angeschlossen werden soll. SCART-Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Anschlüssen, über die eine Signalübertragung von oder an ein Gerät mit SCART-Anschluss erfolgen soll. Häufig werden SCART-Adapter mit Cinch-Anschlüssen oder S-Video-Anschlüssen im Handel angeboten. Teilweise handelt es sich bei diesen
Adaptern auch um vorkonfektionierte Adapterkabel, die eine Verwendung zusätzlicher Verbindungskabel überflüssig machen. Ebenfalls erhältlich sind SCART-Adapter, die Sie als Verteiler verwenden können, wenn an Ihrem Fernsehgerät nur ein einziger SCART-Anschluss zur Verfügung steht.
Beim SCART-Adapter kommt es auf die Signalrichtung an
SCART-Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, was die Signalrichtung betrifft. Hierbei spielt es eine wesentliche Rolle, ob die Audio- und Videosignale zum SCART-Anschluss übertragen werden sollen oder in die Richtung SCART-Anschluss zur Gegenseite. Bitte beachten Sie dazu die Beschriftung an den Cinch-Anschlüssen oder dem S-Video-Anschluss.
- Wenn sich an den Cinch-Anschlüssen oder der S-Video-Anschlussbuchse der Aufdruck "Input" befindet, so heißt dies, dass an diesen Anschlüssen die Eingangssignale vorhanden sein müssen. Ein solcher SCART-Adapter wird beispielsweise dazu verwendet, eine Spielkonsole an einen Fernseher mit SCART-Buchse anzuschließen.
- Ein SCART-Adapter mit dem Aufdruck "Output" leitet die Signale vom SCART-Anschluss zur Gegenseite weiter. Die Signalrichtung ist also hier genau umgekehrt. Solche Adapter kann man beispielsweise dafür verwenden, um einen Videorekorder mit SCART-Anschluss an eine TV-Karte für den Computer anzuschließen, um Videokassetten zu digitalisieren.
- Universell einsetzbar ist ein SCART-Adapter, dessen Signalrichtung umschaltbar ist. An einem solchen Adapter befindet sich ein kleiner Schalter, mit dessen Hilfe die Anschlüsse je nach Schalterstellung als Eingänge und auch als Ausgänge genutzt werden können.
S-Video oder Cinch? - Unterschiede zwischen den Anschlussarten
Die meisten SCART-Adapter werden mit
Cinch-Anschlüssen auf der Gegenseite angeboten. Darüber hinaus gibt es aber auch SCART-Adapter, welche eine S-Video-Anschlussbuchse besitzen. Der S-Video-Anschluss überträgt ausschließlich Videosignale. Bei diesem Anschluss werden die Informationen für die Bildhelligkeit sowie die Farbinformationen getrennt übertragen. Dadurch kann eine bessere Bildqualität erreicht werden als bei einem Cinch-Anschluss, bei dem das Videosignal über eine einzige Leitung übertragen wird. Sie sollten jedoch beachten, dass Sie bei der Verwendung des S-Video-Anschlusses für die Audiosignale separate Anschlussleitungen benötigen.