Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Sanitärreinigungsmittel

  Sanitärreinigungsmittel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sanitärreinigungsmittel“
Überbegriffe
WC-Beckensteine und Tabs
Steine, die in Toilettenbe­cken oder Urinale gelegt werden und einen ange­nehmen Duft verbreiten.
WC-Duftstein
Duftlösungen zum Einhän­gen in das Toilettenbecken. Sie säubern und entfernen Gerüche.
Sanitärreiniger
Reinigungsmittel, mit de­nen Oberflächen in Sani­täreinrichtungen sowie Bädern gesäubert werden.
Toilettenduftöl
Wird zur Geruchsverbes­serung in Toilettenberei­chen verwendet.
Toilettensitzreiniger
Entfernt Keime und Bak­terien von Toilettensitzen.
WC-Reiniger
Sprüh- oder Gelreiniger zur Entfernung von Urinstein so­wie Kalkablagerungen an Toiletten und Urinalen.
WC-Chemie­ für Camping
Sorgt für Hygiene und Rei­nigung von mobilen Toi­lettensystemen.
Schimmelentferner
Wird zur Bekämpfung und Entfernung von Schimmel verwendet.
Reinigung von Abflüssen und Rohren
Rohrreinigungs­mittel
Befreit Rohre von Schmutz und Fettablagerungen.
Saugglocke­ für Rohre
Ausgussreiniger zur Besei­tigung von Verstopfungen.
Spiralmaschinen
Geräte, mit denen sich Verstopfungen in Wasch-, WC- und Spülbecken be­seitigen lassen.
Siphonreiniger
Saugpumpen, mit denen Siphons schnell und ein­fach von Verschmutzungen befreit werden.
Weitere Informationen zum Thema Sanitärreinigungsmittel
^

Sanitärreinigungsmittel - hygienisch rein

Vor allem im Sanitärbereich sammeln sich Keime und Bakterien, die für Besucher oder Personal zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen können. Daher ist es wichtig, dass gerade in diesen Bereichen besondere Hygienemaßnahmen ergriffen werden. Sanitärreinigungsmittel dienen zur Verminderung von Keimen und der Reduzierung des Infektionsrisikos. Deshalb reichen in Sanitärbereichen oftmals keine normalen Reinigungsmittel aus, diese würden lediglich den Schmutz beseitigen. Spezielle Sanitärreiniger verfügen neben der Reinigungswirkung auch über eine desinfizierende Flächenreinigung.

Sauberkeit in WC und Rohren

WC-Reiniger lösen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Urinstein und Kalkablagerungen. Diese Produkte sind entweder flüssig oder in Form von Tabs erhältlich. In der Regel genügt eine Einwirkzeit von einer halben Stunde, bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie den Reiniger auch problemlos über Nacht einwirken lassen.

WC-Beckensteine für besseren Geruch

WC-Steine werden nicht nur im Haushalt, sondern auch in einigen anderen Sanitäreinrichtungen eingesetzt. Sie überdecken die teilweise  unangenehmen Gerüche und sorgen für einen frischen und angenehmen Duft. Neben der Vielzahl fester Produkte können Sie auch zwischen verschiedenen Flüssigvarianten wählen. Je nach Modell verfügen die Flüssigprodukte über zwei verschiedene Kammern. In einer Kammer befindet sich eine Reinigungssubstanz und in der anderen ist ein Duftmittel. Angeboten werden sie in verschiedenen Duftrichtungen.

Rohreiniger

Falls sich doch mal ein Rohr zugesetzt hat oder ein Abfluss verstopft ist, so hilft ein Rohrreiniger. Diese sind in flüssiger Form als Gel oder als Pulver erhältlich. Verstopfungen organischer Natur wie Haare, Fette oder Gemüseabfälle lösen sich in den meisten Fällen schon nach kurzer Einwirkzeit.

Reinheit im ganzen Sanitärbereich

Nicht nur das WC sollte hygienisch rein sein, sondern der gesamte Sanitärbereich, denn auch Waschbecken oder Duschen sind ein idealer Nährboden für Keime und Bakterien. Für den gesamten Sanitärbereich steht Ihnen eine Vielzahl verschiedener Reiniger zur Verfügung So können Sie zwischen verschiedenen Produkten wie zum Beispiel Kalklöser, Produkte mit Abperleffekt oder unter solchen mit desinfizierender Wirkung wählen.

Kalklöser

Hartnäckige Verschmutzungen und Kalkablagerungen lassen sich mit Kalklösern ohne Problem entfernen. Nach einer effektiven Reinigung wird zudem die Neubildung von Keimen und Bakterien verhindert.

Sanitärreiniger mit Abperleffekt

Diese Produkte reinigen nicht nur hygienisch, sie sorgen für einen streifenfreien Glanz. Seifenreste und Verschmutzungen lassen sich damit mühelos auf allen saurebeständigen Oberflächen wie Glas, Fliesen oder Edelstahl entfernen.

Desinfizierende Sanitärreiniger

Die Anwendung eines desinfizierenden Sanitärreinigers empfiehlt sich in jedem Fall, denn nur so können Sie sicher sein, dass Keime und Bakterien wirksam entfernt wurden.
Sagen Sie Bakterien und Keimen den Kampf an und nutzen Sie unser großes Angebot an Sanitärreinigungsmitteln und Zubehör.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.