Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Poliermittel

  Poliermittel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Poliermittel“
Überbegriffe
Schleifscheiben
Hier befinden sich Schleifmittel mit Bohrung, die in Maschinen eingespannt werden, wie z.B. Schleifbockscheibe oder Trennscheibe.
Schleifpapier
Unter dieser Rubrik gibt es Schleifpapiere und Schleifgewebe zum Handgebrauch sowie Klettschleifblätter für den Maschineneinsatz.
Schaftschleifmittel
Schleifmittel, die z.B. in Geradschleifern eingesetzt werden, sind in dieser Kategorie zusammengefasst.
Maschinenbürsten
Bürsten zum Schleifen, wie sie z.B. in Winkelschleifern eingesetzt werden.
Schleiffeile
Zur Feinstbearbeitung von Oberflächen z.B. im Formen- und Werkzeugbau oder im allgemeinen Maschinenbau.
Abziehsteine
Natürliche oder synthetische Schleifsteine mit sehr feiner Körnung und aus verschiedenen Herkunftsregionen befinden sich in dieser Gruppe.
Polierset
 
Schleifwalze
Breite Walzen mit Bohrung für stationäre Schleifmaschinen z.B. zum Entfernen kleiner Kratzer oder um Oberflächen zu mattieren.
Schleifband
Für den Einsatz auf Bandschleifern
Filzscheibe
Wird mit Hilfe von Schleifpaste zur Veredelung der Oberfläche vorgeschliffener Teile eingesetzt.
Filzpolierstift
Übernimmt die gleichen Aufgaben wie eine Filzscheibe, wird allerdings z.B. in Geradschleifern eingespannt.
Tuchring
Profilierte Teile oder Hohlwaren können mit diesem Schleifmittel poliert werden.
Polierschwamm
Schleifmittel, die z.B. in handgeführte Schleifer eingesetzt werden, sind in dieser Kategorie zusammengefasst.
Schleifschwamm
Flexibles Schleifmittel auf einer Schaumstoff-Unterlage, welches sich an das Werkstück anpasst. Sehr gut, um an schwer zugänglichen Stellen zu schleifen.
Schleifkissen
Diamantblech
Schleifschnur
Stahlwolle
Schleifteller
Teller mit Zentriermutter zum Aufspannen von Fiberschleifblättern.
Schleifplatte
Schleifklotz
Ein Hand-Schleifwerkzeug, das gut zur Feinbearbeitung verschiedenster Oberflächen geeignet ist.
Kalk Poliermittel
Schleifpaste
Hilfsmittel, das in Verbindung mit anderen Schleifmitteln eingesetzt wird.
Schleifpolitur
Hilfsmittel, das in Verbindung mit anderen Schleifmitteln eingesetzt wird.
Politur
Verschiedene Politurmittel.
Polierpulver
Hilfsmittel, das in Verbindung mit anderen Schleifmitteln eingesetzt wird.
Werkzeug
Gasbeton-Schleifbrett
Handschleifer
Rabot
Stielschleifer
Handläpper
Handwerkzeug zur Nachbearbeitung und Pflege von Werkzeugen aus Hartmetall oder Oxidkeramik.
Weitere Informationen zum Thema Poliermittel
^

Mit der Schleifpaste Oberflächen professionell veredeln

Die Schleifpaste wird zur Endbehandlung einer vorgeschliffenen Oberfläche mit einer Filzscheibe oder einem Filzpolierstift verwendet. Sie sorgt dafür, dass Werkstücke poliert, mattiert oder auf Hochglanz gebracht werden. Andere Begriffe für Schleifpaste sind Poliermittel oder auch Polierpaste. Je nach Körnung der Paste sind Vorschleif- und Nachschleifpasten wählbar.

Der Unterschied zwischen dem Schleifen und Läppen

Auch durch Läppen kann man Oberflächen von Werkstoffen glätten. Allerdings kommt hier eine Mischung aus Läpppulver und Wasser oder Öl zum Tragen, während eine Schleifpaste die Schleifkörner fest bindet.

Die Körnung, die Form, der Inhalt

Die Körnung hat einen Einfluss auf das Schleifergebnis, denn je feiner das Korn, desto mehr wird poliert anstatt geschliffen. Eine kleine Zahl bedeutet eine grobe Körnung, eine große Zahl eine feinere Körnung. Zudem kommt es auf das Material der Körnung an. Für eine synthetische Diamantkörnung genügt es, wenn die Korngröße im Mikronbereich liegt, also ca. zwischen zwei und 10 Mikron. Hierbei handelt es sich um die mit Abstand am feinsten reagierenden Schleifpasten, die in sehr kleinen Mengen als Creme oder in Pump-Dispensern angeboten werden.

Extrafeine Schleifpasten gibt es dagegen meist als Paste oder Creme in größeren Verpackungseinheiten wie Behältern von 100 Gramm oder einem Liter. Mit diesen Pasten kann man Stahl, Buntmetalle, Leichtmetalle, Acryl und sogar Lackflächen hochglanzpolieren.

Mit Korngrößen um die 600 und öllöslichen Schleifpasten kann man unter Verwendung der eingebauten Silizium-Carbonat-Splitter (SiC) Feinstschleifvorgänge zum Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern oder aber auch zur Vorbereitung der Oberflächenbehandlung mit Tuchringen bzw. Filzpolierwerkzeug (Scheiben, Stifte) ausführen. Mit einer gröberen Körnung wird ansonsten ein Einschleifen der Oberflächen von Stahl, Guss, Buntmetallen oder  Kunststoffen vorgenommen, dem Vorschliff also. Je nach Material der Schleifpaste können die Rückstände mit Öl, Petroleum oder auch Benzin beseitigt werden. Es gibt unterschiedliche Verpackungen, je nach Härte der Schleifpaste von Dispensern, über Tiegel, Gebinden aus Töpfchen und Flaschen bis hin zu Riegeln. Dese Blockformen werden gerne in Zusammenhang mit Filz-, Fell- oder Lappenscheiben genutzt. Je größer die zu bearbeitende Fläche ist, desto größere Verpackungseinheiten sollte man bestellen. Das spart oft Porto und Verpackung.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.