Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Plattformleiter

  Plattformleiter  (1.263 Angebote unter 27.646.650 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Plattformleiter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Plattformleiter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   85   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Plattformleiter
^

Podestleitern - für mehr Arbeitsfreiraum

Eingezwängt auf dem Steiggerät zu stehen und sich nicht richtig bewegen zu können ist bei vielen Arbeiten, die einen größeren Aktionsradius erfordern und mit beiden Händen bewältigt werden müssen, ein Problem. Podestleitern schaffen Abhilfe. Das Arbeitspodest, das man nach dem Aufstieg erreicht, sorgt für einen sicheren Stand und einen vergrößerten Bewegungsfreiraum. Podestleitern werden vorrangig bei Arbeiten an Regalen oder bei Montagetätigkeiten in Hallen eingesetzt. Sie sind in erster Linie für den längerfristigen Einsatz konzipiert.

Steigwinkel und Absturzsicherung

Der Aufstieg bei Podestleitern ist sicherer und ergonomischer als bei Stehleitern gehalten, da der Neigungswinkel deutlich geringer ausfällt und maximal 75 Grad beträgt. Das Podest ist ab einem Meter Höhe mit einem Geländer umgrenzt, damit eine ausreichende Absturzsicherung, gewährleistet ist. Auch ein Handlauf ist eine wichtige und sicherheitsrelevante Einrichtung, die Ihre Podestleiter ab einer Steighöhe von einem Meter aufzuweisen hat.

Podestleiter - ein- oder beidseitig begehbar

Damit Sie das Podest optimal nutzen können und Ihnen der Aufstieg in allen Situationen problemlos gelingt, wird zwischen ein- und zweiseitig begehbaren Podestleitern unterschieden. Einseitig begehbare Varianten lassen sich besonders leicht an die gewünschte Stelle manövrieren und können beispielsweise direkt an Regale herangestellt werden. Der Aufstieg befindet sich dann direkt vor dem zu erreichenden Hindernis. Bei beidseitig begehbaren Exemplaren wird zwar insgesamt mehr Standfläche benötigt, die Leiter wird allerdings horizontal zur Arbeitsfläche aufgestellt und bietet mehr Freiraum für den Auf- und Abstieg.

Das Podest

Ohne Zweifel liegt das Hauptaugenmerk auf dem Podest. Ausreichende Größe und Höhe ermöglichen es Ihren Mitarbeitern, sicher und beidhändig zu arbeiten. Die Größe der Plattform darf 500 x 500 mm nicht unterschreiten, sonst ist das Podest unterdimensioniert, wodurch es dann nicht mehr in ausreichendem Maß zur  Standsicherheit und Bewegungsfreiheit des Mitarbeiters beiträgt. Die Tragkraft einer herkömmlichen Podestleiter sollte mindestens bei 150 kg liegen. Dies gilt für die Plattform als auch für die Sprossen oder Stufen. Durch die Höhe des Podestes wird gleichzeitig die Arbeitshöhe bestimmt. Teleskop-Podestleitern sorgen für einen erweiterten Spielraum und sind dadurch flexibler einsetzbar.

Belastbarkeit und Transporttauglichkeit

Damit die Leiter an den gewünschten Ort bewegt werden kann, werden häufig rollbare Varianten genutzt. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Rollen lenkbar gehalten sind und sicher festgestellt werden können. Besonders empfehlenswert sind federgelagerte Rollen, die sich bei Belastung des Podestes nach innen versenken und dadurch eine bewegungsfreie und großflächige Auflage der Leiterholme ermöglichen. Achten Sie bei feststellbaren Rollen darauf, dass wenig Spiel vorhanden ist. Die Rollen sind besonders wichtig, da ein einfaches Zusammenklappen der Leiter meist konstruktions- und sicherheitsbedingt nicht gegeben ist. Um die Leiter schnell und ohne große Anstrengung transportieren zu können, wird beim Materialeinsatz vorwiegend auf Aluminium zurückgegriffen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.