Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > PC Headset

  PC Headset  (3.515 Angebote unter 27.905.707 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 162,85*
 Stück 
ab € 164,21*
 Stück 
ab € 73,50*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PC Headset“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   352   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PC Headset
^

PC-Headset

Kommunikation im Büro oder unter Gamern ist sehr beliebt. Zum Schreiben braucht man aber sehr oft freie Hände. Also benutzt man ein Headset. In einem Callcenter, aber auch in kleinen Büros bei häufigen Telefonaten ist es klar im Vorteil.

Mit oder ohne Kabel?

Man unterscheidet grundsätzlich schnurgebundene Headsets und schnurlose Headsets. Zu den schnurlosen Modellen zählen z. B. Bluetooth-Headsets oder Handy-Headsets. PC-Headsets gibt es sowohl mit als auch ohne Kabel.

Batterie oder Akku?

Je nachdem, wie mobil bzw. komfortabel Sie telefonieren möchten, ist ein akkubetriebenes Headset meist die angenehmere Wahl. Eine lange Akkulaufzeit ist im Büroalltag ein Muss. Acht Stunden sind in den meisten Fällen ideal. In einem Call-Center dagegen empfehlen sich kabelgebundende Kopfhörer. So brauchen Sie sich keine Sorgen um den Akku zu machen. Das Headset wird einfach an das Telefon angeschlossen und ermöglicht es, entspannt zu telefonieren und gleichzeitig ohne Einschränkungen den PC bzw. die Tastatur zu benutzen.
Das Gleiche gilt für PC-Headsets. Als Spieler sind Sie meist an einem Ort bzw. der Computer ist in der Nähe, Sie unterhalten sich eher über PC-Software statt über eine Telefonanlage. Somit ist ein Kabel meist praktischer, man erspart sich die Kosten der Akkunutzung.
Die Standbyzeit sollte ein entscheidender Kauffaktor sein. Denn die Technik nützt Ihnen nichts, wenn der Akku nicht mehrere Tage auch im Standby für Ihre Anrufe verfügbar ist.

Einseitig oder beidseitig

Bei Telefonaten ist ein einseitiger Kopfhörer die praktischere Wahl, denn ein Telefon ist auch nur an einem Ohr zu hören. Außerdem kann man dann seinen Kollegen noch ein Ohr widmen und mehrere Gesprächspartner bzw. Kunden gleichzeitig bedienen.
Bei Computerspielen ist der virtuelle Raumklang meist ausschlaggebend. Somit sind zwei Hörmuscheln klar die bessere Wahl. Die Qualität des Sounds hängt meist von der Größe ab. Hierbei gibt es kleine, kompakte Modelle bis hin zu großen Muschelkopfhörern. Diese unterstützen diverse Klangformate und bieten sehr oft das bessere Klangergebnis. Dieses ist auch wichtig für den Musikgenuss, denn viele PC-Nutzer sind dazu übergegangen, Ihre Lieblingsmusik auf dem Computer oder dem Laptop zu speichern. Sie sollten sich dann allerdings überlegen, ob Sie sich beim Musikhören frei im Raum bewegen möchten oder nicht. Danach richtet sich auch das Modell.

Features

Viele Headsets bieten eine Ladestation an oder besitzen mehrere Funkkanäle. Somit kann an der Station der jeweilige Kanal gewählt werden. Anschlusskabel sind teilweise auch von Vorteil beispielsweise wenn das das Kabel am Headset sehr kurz sein sollte und der PC weit unter dem Tisch steht. Somit kann der Bewegungsfreiraum erweitert werden.
Auch die Anschlussmöglichkeit variiert. Teilweise ist USB direkt am PC bzw. ein Klinkenstecker direkt an die Soundkarte anzuschließen. Sollte Ihr Headset einen anderen Stecker haben, benötigen Sie einen Adapter. Diese sind meist nicht teuer und bieten schnell eine Lösung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.