Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Parkplatzbedarf  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Verkehrseinrichtungen
Signale
Weitere Informationen zum Thema Parkplatzbedarf
^

Mit dem passenden Parkplatzbedarf Parkplätze optimal und sinnvoll gestalten

Ohne ordentliche und zielführende Ausstattung kommt es auf jedem Parkplatz schnell zum unübersichtlichen Chaos. Abgrenzungen, reservierte Parkplätze und nicht zuletzt Markierungen ermöglichen eine bessere Orientierung und halten die Parkordnung aufrecht. So werden Gefahrensituationen und Unfälle vermieden. Egal, ob Kommune, Besucher-, Mitarbeiter- und Kundenparkplatz oder aber vermiete Parkfläche im Wohngebiet, die richtige Ausstattung bringt Ihnen und dem Benutzer viele Vorteile.

Ordnung und Platzausschöpfung

Parkflächen sind ein begehrtes und oft begrenztes Gut. Damit die Stellplätze in optimalem Maß ausgenutzt werden und trotzdem ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen bleibt, sind die Parkordnung und die Kennzeichnung einzelner Stellplätze unabdingbar. Perfekt geeignet sind hierfür Bodenmarkierungen. Neben der Linienführung durch Fahrbahnmarkierungsfarbe kann zur flexiblen Gestaltung auch Fahrbahnmarkierungsband genutzt werden. Beschilderungen weisen die Parkordnung zudem aus und ermöglichen ein problemloses Ein- und Ausparken.

Parkplätze abgrenzen

Neben der Markierung der einzelnen Stellflächen ist es für die Sicherheit der Nutzer ebenso wichtig, verschiedene Bereiche mit erhöhten Parkplatzabgrenzungen, die ein Hindernis beim Überfahren darstellen, zu sichern. Die flache Variante ist vor allem dann angebracht, wenn eine lange Strecke abgegrenzt, aber dennoch befahrbar bleiben soll. Diese Produkte sind auch perfekt dazu geeignet, vor Hindernissen eine leichte Sperre einzurichten, um ein versehentliches Anecken zu verhindern.

Parkplätze absperren

Nicht selten ist mehr als nur ein einfaches Abgrenzen nötig, um sicher zu stellen, dass Gefahrensituationen vermieden und angemietete Parkplätze nicht unberechtigt genutzt werden. Zur Absperrung verschiedenster Bereiche bei Havarien oder bei vorübergehender Sperrung durch anderweitige Nutzung können Parkpilze eingesetzt werden, die mit Pfosten versehen die ideale Möglichkeit zum Anbringen von Ketten zur Absperrung bieten. Zudem können die Parkpilze mobil eingesetzt werden ohne eine Verankerung im Boden.
Absperrbügel hingegen werden fest verankert und sorgen dafür, dass der Parkplatz nur mittels zugehörigem Schlüssel freigegeben werden kann. Durch diese Variante der Parkplatzabsperrung wird ein unberechtigtes Benutzen ausgeschlossen. Besonders angemietete Parkplätze sollten, egal, ob in Wohngebieten oder als Mitarbeiterparkplatz, mit einem solchen Parkbügel gesichert werden. Auch für ständig freizuhaltende Flächen sind sie die richtige Wahl.

Farbgebung

Damit Sie auf Nummer sicher gehen und Ihren Parkplatz auch in puncto Sicherheit durch Sichtbarkeit perfekt ausgestattet haben, achten Sie auf die richtige Farbgebung. Schnell kann es sonst dazu kommen, dass Markierungen und Absperrungen nicht beachtet werden und es zu Parkschäden kommt. Rot-weiße Warnmarkierungen für Absperrungen und Abgrenzungen sowie ausreichende Kontraste bei der Bodenmarkierung sorgen dafür, dass die verschiedenen Elemente nicht übersehen werden. Reflektoren dienen der Orientierung im Dunkeln und machen Ihren Parkplatz auch noch bei Nacht zum verkehrssicheren Ort.

Zusatzausstattungen

Ob Parkhaus oder Parkplatz, kontrollieren Sie die Zufahrt, indem Sie Wegesperren einsetzen. An engen und unübersichtlichen Bereichen sorgen Verkehrsspiegel für mehr Überblick. Diese sind vor allem in Parkhäusern oder an engen Gabelungen ein gern eingesetztes Hilfsmittel. Parkplatzbeschilderungen weisen auf besondere Genehmigungen und Reservierungen hin. Für ein absolutes Plus an Sicherheit stehen Videoüberwachungsanlagen für Sie bereit, die es ermöglichen, ein großes und verwinkeltes Areal auf einem einzigen Monitor im Blick zu behalten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.