Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: outdoortisch rund, outdoortisch breite 80 cm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Outdoortisch

  Outdoortisch  (413 Angebote unter 27.939.763 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Outdoortisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Outdoortisch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   28   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Outdoortisch
^

Gartentisch für die schönsten Wochen des Jahres

Der Gartentisch gehört wie Gartenstühle und andere Möbel für den Außenbereich zur Ausstattung für die Frühjahrs- und Sommersaison. Restaurants, Bistros und Cafés werden in den Sommermonaten stärker frequentiert, wenn sie ihre Gäste in einem Biergarten oder Straßencafé bewirten.

Gartentisch und Gartenstühle müssen robust und unempfindlich sein

Gartenmöbel, die in Biergärten, Straßencafés, Hotelgärten oder in Wellness-Oasen und Schwimmbädern den Kundenbereich im Sommer erweitern, sind einige Monate im Jahr vielfältigen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Ein Gartentisch muss daher unempfindlich gegenüber diesen Belastungen sein, gleichzeitig robust, da er mehrmals am Tag bewegt wird. Stabilität ist eine weitere wichtige Voraussetzung für die Verwendung eines Gartentischs im gastronomischen Bereich.
Letztendlich spielt auch das Design der Gartenmöbel eine wichtige Rolle bei der Auswahl. Im Idealfall folgt die Einrichtung von Biergarten und Straßencafé dem Stil des Interieurs der Gasträume. Der Fachhandel bietet den Gartentisch in vielen Design-Stilen von modern und sachlich bis traditionell und rustikal an. Insbesondere dann, wenn die Gartenmöbel nicht dauerhaft an Ort und Stelle bleiben können, sondern abends zusammengestellt werden müssen, ist auch das Gewicht ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl.

Der rustikale Gartentisch aus Holz

Ein Gartentisch aus Holz oder Holz in Verbindung mit Metall erfüllt die Voraussetzungen an Stabilität und Robustheit, die eine gewerbsmäßige Verwendung an Gartenmöbel stellt. Holz ist ein vielfältiges Material für die Verwendung im Außenbereich und muss abhängig von der Holzart regelmäßig bearbeitet werden. Ideal ist ein Tisch aus Teak- oder Eukalyptusholz, da diese Hölzer von Natur aus unempfindlich gegen äußere Einflüsse sind. Regelmäßiges Beizen oder Lackieren ist nicht erforderlich. Lediglich aus ästhetischen Gründen behandelt man einen solchen Gartentisch einmal im Jahr mit Teakholz- oder Eukalyptusöl.

Ein Gartentisch aus stabilem Kunststoff

Kunststoff ist ein ideales Material für den Gartentisch, wenn das Material eine ausreichende Stabilität aufweist. Tische aus Kunststoff sind zweckmäßig, da sie leicht, pflegeleicht und unempfindlich sind. Stabile Kunststoff-Gartentische sind in unterschiedlichen Farben und Designvarianten erhältlich. Edel ist die Erscheinung von Kunststoffmöbeln aus Polyrattan, einem extrem unempfindlichen und stabilen Material.

Ein Gartentisch aus Metall ist wetterbeständig und pflegeleicht

Da Metall grundsätzlich korrosionsanfällig ist, beschränkt sich die Auswahl auf einen Gartentisch aus Aluminium oder entsprechend behandeltem Metall, dass auch bei schlechtem Wetter bedenkenlos seinen Platz im Freien behalten kann. Gartentische aus Metall wirken elegant und verleihen dem Biergarten ein luxuriöses Ambiente. Gartentische aus Metall eignen sich für ein modernes und für ein traditionelles Ambiente.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.