Mit dem Linienschreiber Langzeitmesswerte abbilden
Linienschreiber sind immer dann die perfekte Lösung, wenn es um die perfekte Diagrammdokumentation von unterschiedlichsten
elektrischen Messgrößen über einen längeren Zeitraum geht. Datenerfassungen wie Temperaturen, Spannungen, Ströme, Durchflüsse und Drücke sind die wesentlichen Messgrößen, die erfasst werden können. Neben dem Ausdruck auf
Endlospapieren, sind moderne Geräte in der Lage über
Anzeigeninstrumente, Bildschirmanzeigen, Speicher und Übertragungsschnittstellen den gestiegenen Anforderungen zur Messwertausgabe und Weiterverarbeitung gerecht zu werden.
Kanäle und Abtastrate
Um kontinuierliche und hochpräzise Daten schreiben zu können, kommt es auf die Abtastrate des Linienschreibers an. Diese beziffert die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Signalen die verarbeitet werden. Je höher die Abtastrate des Schreibers ist, umso differenzierter werden die Messwerte ausgegeben. Unterschiedliche Kanalanzahlen verändern die Einsetzbarkeit des Linienschreibers. Jeder Kanal besitzt die Möglichkeit, Impulse zu verarbeiten. Speziell bei hohen Anforderungen an die Signalausweisung sollten Sie auch auf die entsprechende Kanalanzahl achten. Besonders vorteilhaft sind Geräte, die um externe Kanäle erweitert werden können.
Auswerten leicht gemacht
Digitale Linienschreiber bieten eine Vielzahl von Funktionen, sind kompakt und lassen sich an die persönlichen Anforderungen zur Ausweisung der Messsignale anpassen. Der Einsatz von digitalen
Speichermedien erweitert die Anwendungsgebiete, auf denen Linienschreiber eingesetzt werden können. Hier kommen zudem Bildschirme, die eine Vorortsichtung der Kurven ohne Papierausgabe ermöglichen, zum Einsatz. Ein permanenter Ausdruck ist nicht mehr erforderlich, die Kurven die ausgewiesen werden, können direkt am Bildschirm verfolgt werden und werden nur noch im Bedarfsfall auf Papier gebracht. Verschiedene Schnittstellen ermöglichen den Anschluss an andere
Hardwarebestandteile, um die Auswertung der aufgezeichneten Daten direkt vom Gerät zu ermöglichen. Auch eine mögliche Fernübertragung der Daten zur differenzierteren Auswertung, gewinnt bei mobilen Geräten immer mehr an Bedeutung. Zudem kommt es auf die Speicherkapazität des Linienschreibers an. Externe Speichermedien sollten sich zudem einsetzen lassen, um bei Speicherengpässen vor Ort reagieren zu können ohne wertvolle Daten zu verlieren.
Leicht, kompakt zur Vorortmessung
Das Modell Ihrer Wahl sollten Sie unbedingt anhand der Anwendungsbedürfnisse auswählen. Neben der Messgröße, die ausgegeben werden soll, sind die oben bereits erwähnten Parameter zu berücksichtigen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind Größe und Gewicht des Linienschreibers. Kompakte Leichtgewichte mit großem Speicher machen mobil und sorgen dafür, dass an Ort und Stelle nicht nur Messungen sondern auch Analysen vorgenommen werden können.