Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Laborfolien, Laborbeutel  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Laborfolien, Laborbeutel“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Laborfolien, Laborbeutel
^

Folien und Beutel im Laborbetrieb

Folien und Beutel dienen dazu, etwas von der Umgebung abzuschotten und so rein und sauber zuhalten. Hilfsgeräte wie Folien-Schweißgeräte werden benötigt, um Folien wie etwa Schlauchfolien oder Beutel sicher und dauerhaft optimal zu verschließen.

Folien

Folien sind geeignet, um Behälter abzudecken oder auch um feste Materialien einzuwickeln.

Aluminiumfolie, Aluminium-Rundlinge

Bei Aluminiumfolie, auch Silberpapier genannt; handelt es sich um sehr dünn ausgewalztes Aluminium. Für sehr saure, basische oder salzige Stoffe ist Aluminium nicht geeignet, weil es in die Stoffe diffundiert und sie verunreinigt. Ist die Aluminium-Folie rund zugeschnitten, spricht man von Aluminium-Rundlingen, die ideal sind um Laborbecher abzudecken.

Blattgold

Blattgold besteht aus hochgoldhaltigen Legierungen und hält bis auf Königswasser allen Säuren stand.

Haftsichtfolie

Haftsichtfolie ist auch unter der Bezeichnung Frischhaltefolie bekannt. Sie besteht meist aus sehr glatten Folien aus PVC oder PE, die auf glatten Flächen wie Glas, Porzellan oder Keramik anhaften und so einen luftdichten Verschluss zulassen. Der Vorteil ist, dass die Folie transparent ist.

Homogenisierungsbeutel

Homogenisieren bedeutet gleichmäßig mischen. Die Beutel können auch in Maschinen genutzt werden, beispielsweise bei der Speiseeisherstellung.

Verschlussfolie

Diese Folie dient dem Verschluss von Laborbechern, Petrischalen oder Küvetten und zeichnet sich durch eine hohe Haftung, Dehnbarkeit und Transparenz aus.

Zinnfolie

Zinnfolie ist ungiftig und wird daher auch im Bereich Lebensmittel oft eingesetzt.

Beutel

Beutel sind zur Aufbewahrung von festen und flüssigen Stoffen geeignet. In letzterem Fall muss der Beutel nur mit einem Folien-Schweißgerät dicht verschlossen werden.

Entsorgungsbeutel mit Sterilisationsindikator

Diese Beutel werden zur Entsorgung kontaminierter Stoffe und anschließenden Dampfsterilisation genutzt. An einem sich verfärbendem Kontrollfeld erkennt man, ob die Sterilisation bereits durchgeführt wurde.
  • In Flüssigprobenbeuteln kann man flüssige und feste Proben lagern.
  • Pharmaartikel, Kosmetik und Schüttgüter können in einem Kordelzugbeutel aufbewahrt werden. Da die Kordelzugbeutel wiederverschließbar sind, sind Einzelentnahmen problemlos möglich.
  • Kunststoffbeutel ersetzen kleine Taschen und dienen der Aufbewahrung bzw. dem Transport von Probenfläschchen.
  • Probenbeutel zeichnen sich durch einen Druckleisten- oder Gleitverschluss aus.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.