Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fitting  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zement und Mörtel

Zement und Mörtel

Weitere Informationen zum Thema Fitting
^

Fest, sicher, dicht - die perfekte Verbindung mit Fittings

Fittings sind Verbindungsstücke. Sie werden zum Verbinden von Rohren eingesetzt. Das Montagematerial kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen und verschiedene Formen haben.

Fittings machen das Rohr flexibel

Mit geraden Rohren Konstruktionen so zu fertigen, dass sie den gewünschten Verlauf haben, ist fast unmöglich. Es werden Biegungen, Reduzierungen, Aufweitungen und Abzweige benötigt, um Installationen im Heizungs- und Sanitärbereich durchführen zu können. Verbindungen werden einfach mittels Fitting hergestellt und Rohre werden an die benötigte Länge und Form einfach und schnell angepasst. Muffen, T-Stücke, Reduzierungen, Bögen und viele andere vorgeformte Teile gehören in die Kategorie der Fittings.

Wichtige Indikatoren

Arbeiten Sie materialtreu. Das heißt: Verwenden Sie Fittings, die aus dem gleichen Material wie die Rohre bestehen.
Neben dem Material kommt es auch auf die Nennweite an. Diese bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und dem dazugehörigen Verbindungsmaterial, also dem Fitting. Die Nennweitenangaben erfolgen nach der DIN EN ISO 6708. Dem Maß steht die Abkürzung DN voran, so erkennen Sie sofort, dass es sich bei der Zahlenangabe um die Nennweite handelt.
Auch der Nenndruck ist entscheidend für die richtige Auswahl und eine später dauerhafte, allen Ansprüchen standhaltenden Verbindung. Die Angabe erfolgt mit der vorgestellten Buchstabenkombination PN. Die entsprechende Zahlenkennzeichnung gibt den möglichen Belastungsdruck an. So hat ein Fitting mit der Bezeichnung PN 6 einen Nenndruck von 6 Bar.

Verschiedene Verbindungsverfahren

Bei der Installation von Rohren und Fittings werden unterschiedliche Verbindungsverfahren angewandt. Schweißen und Löten  sind die herkömmlichen Verfahren. Pressfittings machen es allerdings möglich, mit den passenden Presswerkzeugen die nötigen Verbindungen schneller und unkomplizierter herzustellen.
Auch einfaches Stecken ist möglich, hierfür werden Steckfittings angeboten. Beide Arten besitzen eine eigene Dichtung. Durch den Einsatz von O-Ringen werden die Verbindungen leckfrei und die Rohrverbindung ist dicht. Im Bereich Pressen und Stecken werden komplette Rohrsysteme angeboten, achten Sie immer auf das passende Werkzeug.

Hohe Anforderungen

Hohe Anforderungen werden nicht nur an Rohre, sondern auch Fittings gestellt. So müssen sie eine hohe Festigkeit haben. Im Bereich der Betriebs- und Umgebungstemperatur dürfen sich die Eigenschaften unter keinen Umständen verändern. Sie sollen korrosions- und alterungsbeständig sein und müssen zusätzlich gewährleisten, dass die entstehende Leitung absolut dicht ist.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.