Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Einlegesohlen

  Einlegesohlen  (4.548 Angebote unter 28.031.272 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einlegesohlen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   304   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einlegesohlen
^

Einlegesohlen für einen angenehmen Tragekomfort

Einlegesohlen eignen sich sowohl für den Alltag als auch für den Beruf. Sie sind in den unterschiedlichsten Ausführungen, Größen und Varianten erhältlich, wobei immer das Wohl der Füße im Vordergrund steht. Denken Sie nur daran, wenn Sie den ganzen Tag auf den Beinen sind, dann kommt es bei falschem Schuhwerk oder falscher Einlegesohle oftmals zu unangenehmen Fuß- und Rückenschmerzen. Nur ein optimal gewähltes Fußbett bringt Ihren Fuß wieder ins Gleichgewicht und unterstützt Sie während eines langen Arbeitstages.

Einlegesohlen aus verschiedenen Materialien

Einlegesohlen werden mittlerweile aus den verschiedensten Materialien angeboten, zum Beispiel Sohlen aus Gel, Kork, Leder, Frottee, Lammfell oder Gummi. Je nach Materialwahl und Beschaffenheit der einzelnen Einlegesohlen führen diese einen ganz bestimmten Zweck aus: Die einen entlasten den Rücken, andere massieren den Fuß während des Gehens und andere wärmen die Füße. Zudem sind in der Regel alle Sohlen so konzipiert, dass diese mit antibakteriellen Mitteln ausgestattet sind, welche den Fußschweißgeruch unterbinden.

Einlegesohlen mit ergonomischen Fußbett

Einlegesohlen können aus den verschiedensten Gründen gewählt werden. Wenn Sie beispielsweise viel stehen müssen und den ganzen Tag auf den Beinen sind, so empfiehlt sich eine Sohle mit ergonomisch geformten Fußbett, in denen Sie einen sicheren Halt haben und welche Blasen oder schmerzende Füße verhindern. Selbst bei Bergsteigern oder Wanderern sind Einlegesohlen mit Fußbett unverzichtbar und gewährleisten somit einen optimalen und sicheren Halt.

So haben Sie auch im Winter warme Füße

Damit Sie auch im Winter gut gegen kalte und nasse Füße gewappnet sind, empfiehlt sich die Verwendung von Wintersohlen. Diese können ebenfalls aus den verschiedensten Materialien gefertigt sein und eignen sich für einen Großteil aller Schuhe. Am beliebtesten sind jedoch Wintersohlen aus Lammfell, denn diese sind besonders dick und flauschig und sorgen für ein angenehm wohliges Gefühl.
Sie können diese Sohlen mit oder ohne aluminiumbeschichteter Unterseite erwerben. Die spezielle Beschichtung hat jedoch den Vorteil, dass Ihre Schuhe dadurch besser isoliert werden, so erreicht die Kälte nicht so schnell den Fuß. Allerdings sollten Sie vor dem Kauf dieser Einlegesohlen darauf achten, dass Ihr Schuh nicht zu eng ist, denn nur so bringen die Sohlen einen effektiven Nutzen. Neben den Wintersohlen aus Lammfell stehen Ihnen weitere Modell aus Filz zur Verfügung. Diese sind nicht ganz so flauschig, erfüllen aber dennoch ihren Zweck und sind etwas preisgünstiger als die Lammfell-Variante.

Massage für die Füße

Mit diesen Sohlen werden Ihre Füße schon beim Gehen massiert. Sie haben das Gefühl, bequemer zu gehen, denn der Druck wird während des Gehens absorbiert und verhindert so Fußschmerzen und müde Muskeln. Zudem regen die Sohlen die Blutzirkulation an und wirken beruhigend auf müde Beine und Füße. Wenn Sie also den ganzen Tag in Bewegung sind, dann sind Massagesohlen eine enorme Erleichterung für Ihre Füße.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.