Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Druckwasserpumpe

  Druckwasserpumpe  (233 Angebote unter 37.837.508 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckwasserpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis€  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckwasserpumpe
^

Hauswasserwerk für trockene Keller und sattes Grün auf dem Firmengelände

Ein Hauswasserwerk kann man in vielerlei Hinsicht einsetzen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir dank des Klimawandels vor Unwettern mit Hagelstürmen, lang anhaltenden Niederschlägen oder aber auch Dürreperioden auch in Deutschland nicht mehr sicher sind, ist es an der Zeit umzudenken. Schützen und gleichzeitig Sparen heißt die Devise. Ein geeignetes Hauswasserwerk hilft Ihnen und Ihrer Firma bares Geld einzusparen. Durch Hochwasser überflutete Keller, Büroräume oder Lagerhallen können mittels eines Hauswasserwerkes schnell und effektiv ausgepumpt werden. Ein größerer materieller Schaden, der durch das eintretende Wasser entstehen würde, wird so vermieden. Wiederum hilft Ihnen ein Hauswasserwerk auch Ihre Nebenkostenabrechung zu senken. Gerade bei langanhaltender Trockenheit, kann in einem Regenwassertank aufgefangenes Wasser zur Bewässerung ihres Firmengeländes genutzt werden.

Eigenschaften die ein Hauswasserwerk erfüllen sollte

Zunächst einmal ist die Qualität des Hauswasserwerkes ausschlaggebend. Sicherlich gibt es auch preiswerte Hauswasserwerke vom Baumarkt. Die Qualität allerdings, lässt hier bei vielen Produkten zu wünschen übrig. Der Mehrwert einer hochwertigen Pumpe liegt allerdings in vielen kleinen Konstruktionsdetails, die in der Summe eine lange Lebensdauer erzeugen, was langfristig günstiger für den Endverbraucher ist. Hauswasserwerke, die ein Pumpengehäuse aus Edelstahl aufweisen sind hier besonders empfehlenswert. Im Sachen Stromverbrauch, sollten Sie vor allem auf die Pumpenart achten. Hier sind eindeutig Kreiselpumpen die bessere Wahl, denn sie haben gegenüber einer Jetpumpe einen niedrigeren Stromverbrauch.

Hätten Sie es gewusst?

In einem durchschnittlichem Sommer, erscheint an 40 Abenden die künstliche Bewässerung als nicht übertrieben. Über das ganze Jahr verteilt, sind dies rund 20 Kubikmeter. Ein Kubikmeter kostet im Schnitt ca. 3,50 Euro, also 70 Euro im Jahr und die Tendenz ist steigend.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.