Product range
Account
Sign in / Register
Basket
 
 

  Dental care  To the expert knowledge

Select from the following assortment
More information on: Dental care
^

Zahnpflege – für ein strahlendes Lächeln

Nichts ist unangenehmer, als wenn unser Gegenüber schlecht gepflegte Zähne oder Mundgeruch hat. Daher ist es wichtig, die Zähne täglich und vor allem gründlich zu reinigen. Es kommt jedoch nicht nur auf die Häufigkeit der Reinigung, sondern auch auf die Verwendung der zur Verfügung stehenden Zahnpflegeprodukte und deren ordnungsgemäße Anwendung an.

Produkte der Zahnpflege-Grundausstattung

Zur Grundausstattung gehören Zahnbürste und Zahnpasta, diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass Sie die Möglichkeit haben, die Produkte genau nach den Bedürfnisse Ihrer Zähne auszuwählen.
Zahnbürsten sind der ideale Nährboden für Keime und Bakterien und sollten daher immer nur von einer Person verwendet und circa aller zwei Monate durch eine neue Bürste ersetzt werden. Angeboten werden neben verschiedenen Größen auch Modelle mit Kunststoff- oder Naturborsten. Auch sollten Sie sich entscheiden, ob Sie eine Handzahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste verwenden möchten. Verschiedene Borstenstärken wie sensitiv, mittel oder hart stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Zahnpasta versorgt die Zähne mit Floriden, welche den Zahnschmelz festigen und widerstandsfähiger gegen Säure machen. Zudem enthält Zahnpasta milde Schleifkörper, die den Zahn sanft und schonend von Belägen befreit. Neben verschiedenen Geschmacksrichtungen von z. B. fruchtig süß bis minzig scharf werden Zahnpasten für verschiedene Altersgruppen angeboten.

Zusätzliche Produkte für eine perfekte Zahnpflege

Oftmals reicht jedoch die normale Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta nicht aus für ein strahlendes und weißes Lächeln. Der Handel bietet daher zahlreiche Alternativen beziehungsweise Ergänzungsprodukte für eine optimale Mundhygiene an.
Mit Zahnseide ist es Ihnen möglich auch die Zahnzwischenräume, wo eine Zahnbürste meist nicht hingelangt, zu reinigen. Idealerweise sollten Sie in Fluorid getränkte Zahnseide verwenden, damit lassen sich bei täglicher Anwendung Kariesschäden vermeiden. Die Anwendung einer Mundspülung verringert die Neubildung von Zahnbelag und beugt Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischbluten vor. Jedoch sollten Sie von einer dauerhaften Anwendung absehen, da Mundspülungen bei längerem Gebrauch zu Zahnverfärbungen oder Geschmacksirritationen führen können. Um die für Sie geeignete Mundspülung zu finden, ist es ratsam, im Vorfeld einen Zahnarzt zu konsultieren, welcher Ihnen genau sagen kann, auf welche Produkte Sie zurückgreifen können. Mundwasser als hochkonzentrierte Lösung sorgt für frischen Atem und einen angenehmen Geschmack im Mund, jedoch dient ein Mundwasser in keinem Fall der täglichen Zahnreinigung und sollte daher nur als Zusatzprodukt verwendet werden.
Dies ist nur eine kleine Auswahl an Zahnpflegeprodukten. In unserem Sortiment finden Sie alle Produkte und Artikel, die Sie für eine perfekte und gründliche Zahnpflege benötigen. Zudem finden Sie ein großes Angebot an Pflege- und Hygieneartikeln.
* Prices with asterisks are net prices excluding statutory VAT.
RRP means recommended retail price.
Unite is exclusively available to enterprises, public institutions and freelancers.