Übersicht | "Adlerkreutz-Pinzette"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 65,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 84,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 84,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 114,58* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Adlerkreutz-Pinzette | | | Die Adlerkreutz-Pinzette für feinfühliges Halten von sensiblem Gewebe
Chirurgische Pinzetten sind als Medizinbedarf unabdingbar. Schließlich dienen sie als eine Art Verlängerung der Finger, um ein präzises Greifen und Festhalten von Material zu ermöglichen zu können. Für jeden Eingriff gibt es daher unterschiedliche Pinzetten, die das Arbeiten am Gewebe und auch in anderen Bereichen erleichtern und stets als Laborbedarf bzw. Medizinbedarf zur Verfügung stehen sollten. Auffällig bei diversen Laborpinzetten ist speziell die Tatsache, dass die Greifbacken mit ineinandergreifenden Zähnen ausgestattet sind, sodass gegriffenes Gewebe optimal fixiert und gehalten werden kann. Im Pinzettenständer platziert, ist nicht nur die Präzisionspinzette, die Pinzettenzange oder die Universalpinzette direkt griffbereit, sondern auch die Adlerkreutz-Pinzette sollte für schwierige Eingriffe vorhanden sein. Denn speziell die Adlerkreutz-Pinzette ist in der Neurochirurgie ebenso unverzichtbar, wie auch in der kardiovaskulären Chirurgie.
Genaue Einsatzmöglichkeiten der Adlerkreuzt-Pinzette im Überblick
Im Rahmen der Neurochirurgie kommt die Adlerkreutz-Pinzette beispielsweise zum Halten der Dura zum Einsatz. Mithilfe der gezahnten Pinzette kann schließlich ein stärkerer Zug ausgeübt werden, um die äußerste Hirnhaut fest, aber auch vorsichtig halten zu können. Ein starkes Zusammendrücken ist aufgrund der Zahnung ebenso nicht notwendig. Durch diese Methode kann kein sensibles Gewebe geschädigt werden, wie es beispielsweise bei einer spitzen Pinzette der Fall sein kann. Die gerade Pinzette ist darüber hinaus auch in der kardiovaskulären Medizin nicht mehr wegzudenken. So wird die Adlerkreutz-Pinzette ebenfalls dazu eingesetzt, den Herzbeutel zu halten, wenn ein solcher feinfühliger Eingriff vorgenommen werden muss.
Unterschiedliche Ausführungen von Adlerkreutz-Pinzetten
Vor dem Kauf der Adlerkreutz-Pinzette sollte die Zahnung beachtet werden. So können die Pinzetten beispielsweise mit 3 x 4 Zähnen auf den Innenseiten der Greifbacken ausgestattet sein. Andere Modelle verfügen dagegen über 4 x 5 Zähne. Auch in den Längen sind Unterschiede zu verzeichnen. Um nicht allzu tief liegendes Gewebe zu fixieren können beispielsweise Pinzetten mit einer Länge von beispielsweise 15,5 cm zum Einsatz kommen. Liegt das zu greifenden Gewebe allerdings tiefer, ist es ratsam, Pinzetten zu wählen, die eine Länge von 20,5 cm oder 25 cm aufweisen. Mit der richtigen Länge bleibt erspart, dass die Finger bzw. die Einweg-Handschuhe mit dem Gewebe in Kontakt kommen.
|
|