Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: zollstöcke 3m, zollstock 5m, zollstock holz 2m
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zollstock

  Zollstock  (296 Angebote unter 27.686.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zollstock“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zollstock"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zollstock
^

Zollstock - Maßnehmen leicht gemacht

Ein Gliedermaßstab ist das wohl am meisten benötigte Messwerkzeug überhaupt. Um Längenangaben und Abmessungen zu bestimmen, ist es unumgänglich, einen 'Zollstock' parat zu haben. In jeder Branche wird er benötigt. Ob Sie bestimmen wollen, welche Größe Ihre Objektmöbel haben dürfen, oder ob Handwerker Rohre, Leitungen und andere Bauteile verlegen wollen, viele Dinge sind von der richtigen Länge, Höhe oder Breite abhängig. Mit dem genauen Ausmessen sorgen Sie für Passgenauigkeit.

Praktisch geklappt

Meterstäbe in ausgeklappter Form zu transportieren und immer griffbereit zu haben, wäre eine logistische Herausforderung. Durch die Unterteilung der Gesamtlänge des Zollstockes in klappbare Glieder wird das Ganze jedoch für jeden Anwender zu einer einfachen Sache. Je nach Länge und Anzahl der Glieder können die meist ein bis zwei Meter langen Messgeräte auf eine Länge von 10 bis 20 cm reduziert werden und passen so in die Tasche jeden Arbeitsanzuges. Zusätzlich wird dadurch ermöglicht, auch in Ecken und an Kanten Messungen vorzunehmen, die weniger Platz bieten. Verdeckte Nieten bieten Schutz, so bleibt man nicht hängen, verletzt sich nicht und der Zollstock ist vor Beschädigungen geschützt.

Maßeinheiten und Ausführungen

Grundsätzlich sind Gliedermaßstäbe in Zentimeter und Millimeter unterteilt. Die Vorder- und Rückseite ist hierbei in umgekehrter Reihe mit der Skala versehen, so wird durch Drehen einfach, von beiden Seiten zu messen. Einige Zollstöcke verfügen über zwei unterschiedliche Maßgebungen. Einerseits werden die üblichen Zentimeter und Millimeter ausgewiesen, andererseits findet man Zollangaben. Diese Variante ist vor allem bei Tischlern und im holzverarbeitenden Gewerbe in Verwendung, da Zollangaben hier eine übergeordnete Rolle spielen.

Ein guter Kontrast zwischen Untergrundfarbe und Beschriftung sollte gegeben sein, um zügig den richtigen Wert ablesen zu können. Bei der Wahl des Materials spielt - neben persönlichen Vorlieben - vor allem die Eignung für den konkreten Einsatzbereich eine Rolle. Kunststoff ersetzt immer mehr das traditionelle Holz und bietet oft höhere Belastbarkeit und Langlebigkeit. Leichtmetall hingegen ist hitzefest und bietet meist einen wetterfesten Oberflächenschutz über der tiefgeätzten Teilung

Messgenauigkeit

Messwerkzeuge werden nach EU-Genauigkeitsklassen unterteilt. Es wird klassifiziert, wie genau die Einteilung der abgebildeten Skala ist. Es gibt drei Normungen: Klasse I, II und III. Dabei werden Toleranzen zugrunde gelegt, die der maximalen Abweichung entsprechen.

Klasse I

Die maximalen Abweichungen dürfen folgende Werte nicht überschreiten: auf einen Meter Länge 0,2 Millimeter. Jeder weitere Meter darf eine maximale Abweichung von weiteren 0,1 mm nicht überschreiten. Bei einer Gesamtlänge von 10 Metern liegt die zulässige Abweichung bei maximal 1,1 mm

Klasse II

Die maximalen Abweichungen dürfen folgende Werte nicht überschreiten: auf einen Meter Länge 0,5 mm. Jeder weitere Meter darf eine maximale Abweichung von weiteren 0,2 mm nicht überschreiten. Bei einer Gesamtlänge von 10 Metern liegt die zulässige Abweichung bei maximal 2,3 mm.

Klasse III

Die maximalen Abweichungen dürfen folgende Werte nicht überschreiten: auf einen Meter Länge 1 mm. Jeder weitere Meter darf eine maximale Abweichung von weiteren 0,4 mm nicht überschreiten. Bei einer Gesamtlänge von 10 Metern liegt die zulässige Abweichung bei maximal 4,6 mm.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.