Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Wundpflaster  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Wundpflaster“
Überbegriffe
Sofortpflaster
Im Spender sind das die idealen Pflaster für Betrie­be, schnell verfügbar, mit einer Hand anwendbar und diebstahlsicher.
Pflasterstreifen
Die Standardpflaster für den Universalgebrauch, schnell zur Hand und einfach zu handhaben, sind sie unver­zichtbar in Betrieben wie in der Freizeit.
Wundschnellverband
Klassische Wundverband­pflaster als Meterware oder in 10-cm-Abschnitten, die je nach Bedarf in Größe und Form angepasst werden können.
Fingerverband
Neben den dünnen und langen Pflastern für Finger gibt es auch elastische x-för­mige für Fingerkuppen und Fingergelenke.
Selbstklebende Wund­binde
Als Alternative zum klassi­schen Pflaster können auchdie nur auf sich selbst haf­tenden Schnellverbände genutzt werden.
Heftpflaster
Per Hand abreißbare Rol­lenpflaster aus Vlies, Seide, Folie oder Textil für die Fi­xierung von Verbänden je­der Art und Größe.
Kanülenfixierpflaster
Einseitig eingeschnittene Pflaster für die Fixierung von Kanülen.
Injektionspflaster
Zur schnellen Versorgung von Einstichstellen nach der Blutentnahme gibt es diese Pflaster auch in praktischen Spenderboxen.
Pflasterspray
Ideal für oberflächliche, nicht nässende Wunden an bewegten Körperstellen. Auch erhältlich als flüssige Verbände zum Auftragen mit dem Spatel.
Wundverschlussstreifen
Dünne Pflasterstreifen für den professionellen Wund­verschluss, die Narbenbil­dung vermeiden helfen.
Wundverband
Für größere Verletzungen, schlecht heilende oder post­operative Wunden bieten wir eine große Auswahl an Wundverbänden an.
Verbandpäckchen
Ebenfalls für etwas größere Wunden sind die sterilen Verbandpäckchen gedacht, die aus einer an eine Binde gesiegelten Kompresse be­stehen.
Besondere Eigenschaften
Hammerzehenpolster
Im Alltag helfen diese Pols­ter, um Schmerzen beim Gehen zu lindern.
Hydrokolloidpflaster
Zur Behandlung von Blasen oder Schürfwunden. Sie bil­den polsternde Gele, wel­che die Wundheilung unter­stützen.
Hühneraugenpflaster
Unbehandelte Hühnerau­gen können sehr schmerz­haft werden. Hierfür nutzt man lieber gleich ein Hühneraugenpflaster.
Wärmepflaster
Verspannte Muskeln und schmerzende Gelenke er­fahren durch diese selbst­wärmenden Pflaster Lin­derung.
Hypoallergene Pflaster
Personen mit empfindlicher Haut sollten hypoallergene Pflaster nutzen. Es gibt sie in vielen Formen und Grö­ßen.
Detektierbare Pflaster
Leuchtend blau eingefärbte und mit Metalldetektoren auffindbare Pflaster für die Lebensmittel verarbeitende Industrie.
Wasserfeste Pflaster
Bei feuchten Arbeitsbedin­gungen bieten sie der Wun­de den besten Schutz vor Keimen und Verunreinigun­gen.
Kinderpflaster
Pflaster der verschiedensten Formate bedruckt mit lusti­gen Kindermotiven und meist besonders sanft zur empfindlichen Kinderhaut.
Allergietestpflaster
Vlies- oder Folienpflaster­streifen mit eingearbeiteten Testkammern und haut­freundlichem Kleber.
Zubehör und Sets
Pflasterspender
Pflaster immer schnell zur Hand. Privat oder bei wenig Verbrauch bieten sich auch Pflasterboxen, Pflasterab­roller oder Pflastermäpp­chen an.
Pflasterset
Mit einer Auswahl an Pflas­tersortimenten ist man auf jedes Malheur bestens vorbereitet.
Weitere Informationen zum Thema Wundpflaster
^

Das Wundpflaster - schnelle Hilfe bei kleinen Verletzungen

Egal, ob es um aufgeschlagene Knie, eine Abschürfung oder einen Schnitt in den Finger geht - der Körper reagiert mit vielen Selbstheilungsaktionen wie etwa der Blutgerinnung, um die Wunde zu verschließen. In den meisten Fällen kommen dennoch Pflaster zur Wundversorgung zum Einsatz – meist sind sie daher auch in jeder Erste Hilfe-Ausrüstung zu finden. Das Wundpflaster hat eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich den Körper zu unterstützen, indem der Eintritt von Schmutz oder Keimen in die Wunde verhindert wird. Hinzu kommt der psychologische Effekt, versorgt zu sein: Kinder bevorzugen häufig bunte Farben oder Tiermotive auf den Pflastern.

Auch für kleine Wunden zu beachten

Unter Umständen benötigt auch ein aufgeschlagenes Knie eine Wundversorgung, indem Schotterstücke unter Wasser herausgespült werden und eine Desinfizierung mittels einer Jodtinktur erfolgt, bevor das Wundpflaster aufgeklebt wird. Größere Verletzungen sollte man immer von einem Arzt versorgen lassen.

Die passende Größe

Wundpflaster kleben auf der Haut, die die Verletzung umgibt, weshalb das Pflaster die entsprechende Länge und Breite besitzen muss oder von einer Rolle auf die passenden Maße abgeschnitten werden kann. Das Vlies schützt die Wunde vor einem Verkleben mit dem Pflaster.

Wichtige Eigenschaften für die passende Auswahl

Wundpflaster verfügen über verschiedene Eigenschaften, die für den ein oder anderen Fall diverse Vorteile bieten. So macht sich als Wundschutz ein Standardpflaster immer bezahlt. Ein elastisches Textilgewebe ist dort von Vorteil, wo Pflaster an beweglichen Stellen wie Finger, Knie oder Ellbogen befestigt werden. Weiterhin gibt es hautfreundliche Klebeschichten, die einen leichten Pflasterwechsel erlauben. Acht haben sollte man auf wasserabweisende Wundpflaster, wie sie häufig bei Kinderpflastern vertreten sind. Sie lassen weder Wasser herein noch heraus, was bei längerem Tragen die Wundheilung behindern kann. Hier sollte man auf einen öfteren Pflasterwechsel setzen.

Komfortable Handhabung

In einer Hausapotheke eines kleinen Betriebs wird eher selten ein Pflaster gebraucht, weshalb man hier ohne Bedenken auf zuschneidbare Pflasterrollen setzen kann. In Kinderarztpraxen braucht man zur Versorgung der kleinen Patienten schnell und viele Pflaster, die aus entsprechenden Sammelboxen fertig entnommen werden können.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.