Übersicht | "Workstation"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HP WORKSTATION Z440 Tower, 1x Xeon E5 1630 v3 4x 3.70GHz bis 3.80GHz, Quadro K4200, 32GB RAM, 512GB SSD, DVD-RW, W10P DA, GDATA (RETEQ certified Refurbished) (1 Angebot) HP WORKSTATION Z440 Tower, 1x Xeon E5 1630 v3 4x 3.70GHz bis 3.80GHz, Quadro K4200, 32GB RAM, 512GB SSD, DVD-RW, W10P DA, GDATA (RETEQ certified Refurbished) Zustand: GOLD | 4/5 Sterne - RETEQ cert... |
|
ab € 304,28* pro Stück |
| |
TERRA WORKSTATION 7700 BTO (1 Angebot) Allgemein Prozessor AMD Ryzen Threadripper 7960X, (24C/48T, 5,3 GHz) Betriebssystem Windows 11 Pro Software vorinstallierte Software 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden Prozessor Pro... |
|
ab € 3.400,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 853,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.714,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.963,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.703,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 803,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 439,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.257,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.829,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.151,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 175,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.089,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.142,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.474,52* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Workstation | | | Eine Workstation geht selbst bei anspruchsvollsten Aufgaben nicht in die Knie
Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz nie genügend Rechenleistung haben können und herkömmliche
PCs Ihre Ansprüche schon lange nur noch
unzureichend erfüllen können, sollten Sie nach einer professionellen Workstation
Ausschau halten.
Herausragende Leistung in allen Bereichen
Workstations unterscheiden sich äußerlich kaum von gängigen
Computern und sind in allen Größen
vom platzsparenden ultrakleinen Schreibtisch-PC wie z. B. den Nettop,
der lediglich die Maße eines Duden-Lexikons aufweist, bis hin zum Big Tower
erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern ist eine Workstation jedoch auf Hochleistung
ausgelegt. Moderne Mehrkernprozessoren mit hohen Taktfrequenzen, großen Zwischenspeichern und
entsprechend leistungsfähigen Chipsätzen machen aus den Geräten schnelle "Rechenknechte".
Da Workstations zudem oft zusammen mit professioneller Software eingesetzt
werden, die an die Grafikausstattung des PCs höchste Ansprüche stellt, verfügen die meisten
Geräte über die aktuell schnellsten und leistungsfähigsten Grafikkarten,
die auch die simultane Ansteuerung mehrerer Displays gestatten. Damit eignen sich die Workstations
bestens auch für den Einsatz im CAD-/CAM-Segment oder für die Nutzung in Verlagen und professionellen
Repro-Studios.
Zusätzliche Alleinstellungsmerkmale einer Workstation
Viele der größeren Modelle weisen zusätzliche Alleinstellungsmerkmale auf, die man im PC-Segment ansonsten nur im
Server-Bereich findet. Die Massenspeicher-Subsysteme
sind oft als Wechselslots ausgelegt. Damit lassen sich im laufenden Betrieb Massenspeicher -
seien es nun gängige Festplatten oder die neuen, rasanten SSDs
("Solid State Disk") - austauschen, ohne das System herunterfahren oder die Arbeit unterbrechen
zu müssen. Da viele der in den Workstations verbauten Festplatten-Hostadapter zudem verschiedene
RAID-Verbünde bereits hardwareseitig unterstützen, wird auch das Backup
Ihrer wichtigen Daten zum Kinderspiel, ohne dass Sie merkliche zeitliche Einbußen in Kauf nehmen müssen.
Umständliches Hantieren mit fehleranfälligen Bändern entfällt somit ebenfalls.
Netzteile und Lüfter optimal abgestimmt
Selbstverständlich sind bei den Anbietern professioneller Workstations auch die Gehäuse sowie
Peripherie wie Netzteile und Lüfter optimal auf das Gesamtsystem abgestimmt, so dass selbst
unter ständiger Vollast nicht die Gefahr von thermischen Problemen und daraus resultierendem
Datenverlust gegeben ist.
Die mobile Workstation
Ausstattung der mobilen Workstation
Neben stationären Workstations bieten einige Hersteller zusätzlich auch mobile Computersysteme
an, die in das Leistungsspektrum professioneller Arbeitsstationen vorstoßen. Diese Geräte
sind in aller Regel mit hochauflösenden Displays ausgerüstet, die teilweise bereits in der
neuen, besonders lichtstarken LED-Technologie gefertigt sind. Neben großen 6,4 cm
(2,5")-SATA Festplatten, viel Arbeitsspeicher und einer dem aktuellen
technischen Stand entsprechenden Mehrkern-CPU bieten die Systeme auch
eine entsprechend leistungsfähige Grafikausstattung, die jedoch im Gegensatz zu den stationären
Systemen nicht aufgerüstet werden kann. Viele mobile Workstations bringen zusätzlich bereits ab
Werk neue, hochkapazitative und schnelle Blue-Ray-Brenner mit und weisen für Wechsellaufwerke
einen speziellen Slot auf. In diesen können - je nach Hersteller und Modell - neben optischen
Laufwerken auch zusätzliche Akkus oder Zweitfestplatten eingesetzt werden. Viele mobile Workstations
weisen zudem Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte auf,
die Sie in Consumer-Notebooks nur selten finden werden. So sind FireWire-Anschlüsse ebenso wie
HDMI- und DVI-Buchsen oder eSATA-Interfaces bei Profi-Systemen Standard.
Grenzen der mobilen Workstation
Der gravierendste Nachteil aller mobilen Workstations ist ihr verhältnismäßig hohes Gewicht,
das die Mobilität vor allem auch bei Mitnahme von Peripheriekomponenten wie Netzteilen deutlich
einschränkt. Zudem sind die Abmessungen der Profi-Notebooks
signifikant größer als bei herkömmlichen Modellen, so dass sie meist nicht in der Aktentasche
oder einem Aktenkoffer transportiert werden können.
Energiehunger der Akkus
Eine weitere Schwachstelle für den Mobilbetrieb stellen die Akkus und Netzteile dar.
Aufgrund des Energiehungers der Geräte (hier fallen vor allem die CPU, die Grafikausstattung
und das Display ins Gewicht) sind selbst bei kapazitativ starken Akkus Einschränkungen der
Betriebszeit hinzunehmen. Üblich sind Akkulaufzeiten unter normalen Betriebsbedingungen von
weniger als zwei Stunden. Die Netzteile der mobilen Workstations fallen ebenfalls durch ihre
hohe Leistung in aller Regel deutlich größer und schwerer aus als diejenigen handelsüblicher
Notebooks. Somit sind der Mobilität mit diesen Computern gewisse Grenzen gesetzt.
Worauf Sie beim Kauf einer Workstation achten sollten
- Soll Ihre stationäre Workstation massenspeicherhungrige Applikationen bewältigen, so sollten
Sie beim Kauf auf eine entsprechende Anzahl von Festplatten-Slots achten. Kleine
Desktop-Workstations sind oft dafür ausgelegt, ihre Daten auf einem NAS Server oder
einem Array abzulegen und
bieten daher keine zusätzlichen Einschübe für Festplatten.
- Achten Sie beim Kauf einer neuen Workstation auf die Investitionssicherheit:
Hochleistungsrechner sind - egal, ob stationär oder mobil betrieben - deutlich
kostspieliger in der Anschaffung als Consumer-Systeme. Daher sollten auch entsprechende
Aufrüstmöglichkeiten (CPU, RAM, Grafikkarten, PCI-Slots) bestehen, um eine längere
Laufzeit der Systeme zu ermöglichen.
- Es empfiehlt sich, beim Erwerb neuer Workstations auf Zertifizierungen zu achten.
Durch die Einhaltung verschiedener Normen gewährleistet der Hersteller das optimale
Zusammenspiel der verbauten Komponenten.
- Prüfen Sie, ob der Hersteller einer Workstation das avisierte Modell mit
verschiedenen Betriebssystemen getestet hat. Die schnellste Workstation nutzt wenig, wenn
durch Software-Inkompatibilität das Leistungsspektrum nicht ausgeschöpft werden kann.
- Im professionellen Segment sind Supportangebote wichtig: 24/7-Support vor Ort mit
sofortigem Austausch defekter Teile ist hier ein Muss!
- Fragen Sie beim Kauf einer mobilen Workstation explizit nach den verwendeten Komponenten.
Manche Hersteller verbauen immer noch proprietäre Hardware, so dass der Kunde im Falle einer
Aufrüstung nur auf ein sehr begrenztes Angebot, das zumeist auch noch sehr kostspielig ausfällt,
zurückgreifen kann. Dies gilt insbesondere für Wechselsysteme in den mobilen Rechnern. Wo
Standardbauteile eingesetzt werden können, ist das Angebot in aller Regel deutlich größer
und kostengünstiger.
|
|