Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Wohnleuchten  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Wohnleuchten finden Sie am Ende der Seite
---------------------
„Wohnleuchten“
Überbegriffe
---------------------
BilderleuchtenBilderleuchten
Leuchten Sie Ihre Bilder perfekt aus.
---------------------
DownlightDownlight
für die moderne Beleuchtung von oben, zum Einbau in die Decke.
---------------------
Einbau-Leuchten 12VEinbau-Leuchten 12V
für eine optimale Beleuchtung, Modelle mit 12V.
---------------------
Einbau-Leuchten 230VEinbau-Leuchten 230V
für eine optimale Beleuchtung, Modelle mit 230V.
---------------------
Einbau-Leuchten LEDEinbau-Leuchten LED
LED-Leuchten zum Einsetzen in Wand oder Decke.
---------------------
Feuchtraum-LeuchtenFeuchtraum-Leuchten
spezielle Lampen für Außen- bereiche und Räume, in denen sich Feuchtigkeit bilden kann.
---------------------
Halogen-StrahlerHalogen-Strahler
---------------------
KinderleuchtenKinderleuchten
Leuchten mit schönen Motiven, speziell für Kinder.
---------------------
KronleuchterKronleuchter
für eine stilvolle Beleuchtung.
---------------------
LeseleuchtenLeseleuchten
die optimale Beleuchtung für Leseratten.
---------------------
NachtlichterNachtlichter
wirkt beruhigend auf Kinder und bietet Orientierung in der Nacht.
---------------------
PendelleuchtenPendelleuchten
mit solchen Deckenlampe beleuchten Sie beispielsweise Esstische oder Arbeitsplätze richtig aus.
---------------------
SpiegelleuchtenSpiegelleuchten
so rücken Sie jeden Spiegel ins rechte Licht.
---------------------
SpotlightsSpotlights
Spot an für Ihren Auftritt!
---------------------
StehleuchtenStehleuchten
dekorative Leuchte für Ihr Wohnzimmer, auch als Deckenfluter mit Dimmer möglich.
---------------------
SternenhimmelSternenhimmel
lassen Sie sich von diesem stimmungsvollem Licht verzaubern.
---------------------
TiffanyleuchtenTiffanyleuchten
ein absoluter Blickfang aus Glas.
---------------------
TischleuchtenTischleuchten
leuchten Sie Ihren Schreibtisch richtig aus.
---------------------
Unterbau- LeuchtenUnterbau- Leuchten
für die indirekte Beleuchtung zum Einbau an Möbeln oder Decken.
---------------------
WandfluterWandfluter
zum Ausleuchten von Wänden oder senkrechten Flächen.
Weitere Informationen zum Thema Wohnleuchten
^

Wohnleuchten - lassen Sie Ihre Räumlichkeiten hell erstrahlen

Wohnleuchten aller Art bringen Ihnen Licht und Helligkeit in Ihren Wohnraum bzw. Ihre Räumlichkeiten. Die Auswahl ist enorm: Von Wandleuchten über Tischleuchten bis hin zu Kronleuchtern ist alles erhältlich.

Kinderleuchten und Nachtlichter

Für unsere Kleinsten sind spezielle Kinderleuchten, Nachtlichter oder Steckdosenleuchten im Handel erhältlich. Mit schönen Motiven oder dezenten und beruhigenden Farben vermitteln sie dem Kind eine Art Sicherheit und dienen als Einschlaf- und Orientierungshilfe.

Einbauleuchten

Einbauleuchten sind, wie der Name schon sagt, zum Einbau in beispielsweise Wand, Decken oder Böden gedacht. Setzten Sie Ihren Empfang oder Ihrem Konferenzzimmer mit einer passenden Leuchte in das richtige Licht, ob als LED, 12 Volt- oder 230 Volt-Leuchte.

Downlight

Eine besonders moderne Art der Beleuchtung sind so genannte Downlights. Hierbei handelt es sich um Einbaustrahler, welche vorwiegend in die Decke eingebaut werden.  Sie sind ein besonderer Blickfang.

Tischleuchten

Zu den Tischleuchten zählen beispielsweise Leselampen oder Schreibtischlampen. Mit der zuletzt genannten Variante ist es möglich, die Arbeitsfläche Ihres Schreibtisches gut und gleichmäßig auszuleuchten. So entsteht kein unnötiger Schatten, der die Arbeit erschwert. Achten Sie darauf, dass das Licht nicht blendet und Ihre Augen dadurch nicht unnötig belastet werden. Eine gute Beleuchtung ist deshalb so wichtig, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit erhöht, so können Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen. Eine schlechte Beleuchtung führt zu Konzentrationsschwäche und Müdigkeit.

Feuchtraumleuchten

Wenn mit Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung gerechnet werden muss, nutzen Sie Feuchtraumleuchten. Besonders im Außenbereich, in Garagen und Badezimmern tritt vermehrt Feuchtigkeit auf.
In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass die Lampe über eine Schutzart (IP) verfügt. Damit gemeint ist eine international genormte meist zweistellige Zahlenkombination. Dabei steht die erste Ziffer für den Schutzgrad gegenüber Fremdkörpern und Berührungen; die zweite Ziffer sagt aus, ob ein Gerät in feuchter Umgebung verwendet werden darf, also ob das Gehäuse gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist.

Unterbauleuchte

Ebenso zu den Wohnleuchten zählen die Unterbauleuchten. Einerseits sind sie eine dezente Lichtquelle und können Ihre Möbel stilvoll ins rechte Licht setzen, andererseits dienen sie auch direkt als Lichtquelle, um dunkle Stellen zu erhellen.

Anbau-Halogenstrahler

Wenn es besonders hell werden soll, sind Anbau-Halogenstrahler ratsam. Sie erzeugen eine besonders helle Lichtquelle und setzen zum Beispiel Ihren Eingangsbereich besonders ins Licht.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Wohnleuchten, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG