Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  WLAN Antenne  bei Mercateo online kaufen (216 Angebote unter 3.702.040 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Übersicht

„WLAN Antenne“

Überbegriffe
% ^v
Bild
zurück
100%
Funkwerk
600402
ab € 46,32*
2 Angebote
100%
Funkwerk
600399
ab € 20,03*
2 Angebote
100%
Funkwerk
600408
ab € 20,03*
2 Angebote
100%
Funkwerk
600454
ab € 124,94*
3 Angebote
100%
Funkwerk
600130
ab € 20,03*
2 Angebote
100%
Asus
90-I00AN4000
€ 36,13*
1 Angebot
100%
Axis
5500-311
ab € 94,82*
3 Angebote
100%
Cisco
AIR-ANT58G10SSA-N
ab € 138,08*
3 Angebote
100%
Cisco
AIR-ANT58G28SDA-N
ab € 580,44*
5 Angebote
100%
Cisco
AIR-ANT2480V-N=
ab € 178,30*
4 Angebote
100%
Proxim
1086-REA
ab € 66,11*
3 Angebote
100%
HP
J8998A
ab € 105,64*
5 Angebote
100%
HP
J8999A
ab € 141,08*
6 Angebote
100%
Cisco
AIR-ANT58G9VOA-N
ab € 160,42*
4 Angebote
100%
Cisco
AIR-ANT2410Y-R
ab € 133,61*
6 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Holen Sie sich Verstärkung für Ihr WLAN-Netzwerk

Was ist WLAN

WLAN ist zunächst einmal die Abkürzung für Wireless Local Area Network und bedeutet nichts anderes, als dass es sich hierbei um ein kabelloses lokales Netzwerk handelt.

WLAN-Netzwerke werden heutzutage immer beliebter. Jedoch haben diese WLAN-Netzwerke auch ihre Tücken. Die an Router, WLAN-PCMCIA-Karten oder AccessPoints angebrachten Originalantennen bringen oftmals nicht den gewünschten Erfolg in Sendeleistung und Reichweite. Durch externe WLAN-Antennen, lassen sich bei vielen Access-Points und WLAN-Routern die Reichweiten des Netzwerks und auch die Signalqualität deutlich erhöhen. Gleichzeitig steigern Sie dadurch in den meisten Fällen auch den Datendurchsatz, was ein noch schnelleres Übertragen von Daten ermöglicht.

Wann werden externe WLAN Antennen eingesetzt

WLAN-Antennen kommen dann zum Einsatz, wenn die Reichweite oder Signalqualität der Original-Antennen der WLAN-Hardware nicht mehr ausreicht, um eine stabile Verbindung zwischen Router und Computer zu erzielen. Das kann dann erforderlich werden, wenn größere Entfernungen, beispielsweise zwischen zwei Gebäuden, überbrückt werden müssen.

Wo kommen solche Antennen zum Einsatz

WLAN-Antennen kommen auf Flughäfen genauso zum Einsatz wie in Universitäten, Schulen oder Unternehmen. In Internetcafes können mit externen WLAN-Antennen problemlos mehrere Computer gleichzeitig vernetzt werden. Die so genannten Hot-Spots, die für einen Internetzugang über WLAN nötig sind, sind schon lange nicht mehr nur in Internet-Cafés zu finden. Mittlerweile findet man sie auch in Restaurants, Hotels und Kneipen vor. Entsprechend eines vorher definierten Bedarfs, kann somit entweder eine große Entfernung überbrückt, oder gezielt eine bestimmte Fläche mit WLAN-Signalen versorgt werden.

Was bringen Ihnen als Unternehmer diese WLAN-Antennen

Zunächst einmal nur Vorteile: Sie können mit diesen externen Antennen das WLAN-Signal um ein Vielfaches steigern und somit mehrere Etagen eines Firmengebäudes gleichzeitig in Ihr bestehendes Netzwerk einbinden.

Eine leistungsstarke WLAN-Antenne ermöglicht auch das verwenden eines Druckers von verschiedenen Computern aus. Man vernetzt einfach drahtlos die Computer mit dem Drucker, und schon kann man auch aus großen Entfernungen oder aus unterschiedlichen Büroräumen auf den Drucker zugreifen. Solche Dinge sind natürlich für Unternehmen durchaus interessant. Zum einen ist WLAN nämlich sehr schnell und zum anderen, im Vergleich zu anderen Methoden, sehr kostengünstig, da die Verlegung von Kabeln entfällt.

Welche Arten von WLAN-Antennen gibt es

Da es WLAN-Antennen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und mit unterschiedlichen Sendeleistungen gibt, werden sie in Indoor- und Outdoor-Antennen und zusätzlich noch in Rundstrahlantennen (omnidirektional) und Richtstrahlantennen (direktional) untergliedert.

Welche Antenne erfüllt welchen Zweck

  • Panel-Antennen: Diese WLAN-Antennen eignen sich ideal für PCs zur Ausrichtung auf den Router oder Accesspoint, sowie für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Richtstrecken).
  • Rundstrahlantenne: Eine Rundstrahl-Antenne mit schmalem, vertikalen Abstrahlwinkel (Öffnungswinkel ca. 10 Grad) hat sicher durch die vertikale Stockung einzelner Elemente einen höheren Gewinn, sollte aber vorwiegend für Verbindungen auf einer Ebene oder Stockwerk eingesetzt werden. Denn außerhalb der Strahlungsebene ist kaum eine Verbindung möglich. Hier sind Rundstrahler mit größerem, vertikalen Öffnungswinkel (ca. 30 Grad) besser geeignet. Achten Sie also auf die Wahl des zur Verfügung stehenden Winkels.
  • Richtstrahlantennen: Bei dieser Art von Antennen wird die Strahlung auf einen mehr oder weniger engen Winkel gebündelt. Diese Antennen werden vorwiegen eingesetzt, um große Reichweiten zu überbrücken. Mit ihnen sind Entfernungen von 5 km und mehr möglich. Auch wenn bisher gar nichts geht, ist mit solchen Antennen das WLAN oft zum 'Laufen' zu bringen.

WLAN-Standards

Oft finden wir Angaben wie IEEE 802.11b/g auf WLAN-Antennen vor. Diese Angaben geben Aufschluss darüber, auf welcher Frequenz und auf welchen Kanälen diese Geräte arbeiten. Des Weiteren geben sie die Datenraten an, die erreicht werden können. Der Standard 802.11b und 802.11g sind hierbei untereinander kompatibel. Beim Kauf von Hardware, egal ob Router oder WLAN-Antennen achten Sie bitte darauf, dass alle verwendeten Geräte denselben Standart verwenden.

Sendeleistungen von WLAN Antennen

Die Sendeleistung von WLAN-Antennen wird in dBi angegeben. Der Wert dBi gibt somit den absoluten Gewinn (oder isotopen Gewinn) der Antenne an. Diese Sendeleistungen können je nach Antennentyp und Anwendungsbereich zwischen beispielsweise 5 dBi bei Rundstrahlantennen oder 20 dBi bei Richtantennen variieren. Jedoch darf die maximal erlaubte Sendeleistung in Deutschland von 100 mW nach außen nicht überschritten werden!

Reichweiten von WLAN Antennen

Die wohl am häufigsten gestellte Frage: Wie weit komme ich mit meiner neuen Antenne?

Dies kann Ihnen vorher wohl niemand genau sagen. Während im Freien bei Sichtverbindung unter Verwendung von Richtantennen durchaus Strecken von mehreren Kilometern überbrückt werden können, sind es innerhalb von Gebäuden oft nur 20 oder 30 Meter. Dies ist damit begründet, dass verschiedene Baumaterialien wie Mauern, Türen, Gipskartonwände und auch Fenster dazu führen, dass die elektromagnetische Strahlung gedämpft wird. Ein besonders hohes Risiko stellen hier Stahlbetonwände dar, da sie einen besonders hohen Dämpfungswert besitzen. In Außenbereichen hingegen können schon Hindernisse wie Bäume, Häuser und selbst vorbeifahrende Autos den WLAN-Genuss trüben.

Tipps und Tricks zur Ausrichtung

Die grobe Ausrichtung

Oft stellt schon die grobe Ausrichtung von Antennen ein gravierendes Problem dar. Gerade wenn keine direkte Sichtverbindung besteht. Leicht verschätzt man sich in der Richtung, weil einem einfach der Überblick fehlt. Hier können ein Kompass oder ein GPS-Gerät Abhilfe schaffen. Mit diesen kleinen Helfern lassen sich die WLAN-Antennen problemlos grob ausrichten. Hat man dann eine Verbindung zum Router oder Accesspoint hergestellt, ist man schon fast am Ziel.

Feinjustierung der Antenne

Jetzt geht es darum, den Datendurchsatz der Verbindung auf das Maximum zu steigern. Hierfür ist eine genauere Ausrichtung der WLAN-Antenne nötig. Am besten wäre in diesem Fall eine zweite Person und ein Notebook. Eine Person justiert hierbei die Antenne, während die andere Person am Laptop sitzt und die Werte der anderen Person entweder per Handy oder Sprechfunkgerät durchgibt.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe WLAN Detektor, WLAN Stick und WLAN Karte aus unserer Kategorie Netzwerkhardware.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.